デジタル室内室外温度計のレビュー
- 用途:
- ビニールハウス内の温度管理
- 対象商品:
- 35091953
この値段で室外温度センサーが付いていて良い買物ができました。マグネットが少し弱く感じました。
- 用途:
- 車中泊の温度測定
- 対象商品:
- 35091953
値段の割には出来が良いと感じました。
温度測定ケーブルも長くて十分に思います。
本体にマグネットゴムが装着してあるので金属部品に
貼り付けて使用出来、ネジに引っ掛けて使うスリットも
裏面にあるので使い勝手は良いと思います。
付属でネジがあるとなお良い。
- 用途:
- 室内と室外の温度差を行動基準に活用している
- 対象商品:
- 35091953
誤差が少なく、室内・外の最高・最低気温が記録されているのが便利である。
操作も簡単で使いやすいです。
- 用途:
- 外気温と室内気温差の計測時
- 対象商品:
- 35091953
外気温と室内気温差を測るために購入しました。将来的には、外気温用のコード長さは、3~5mタイプも提供してほしいです。
- 用途:
- 水温と気温の計測
- 対象商品:
- 35091953
この値段で 最高最低温度が測れる 多少の誤差はあるが 同じものを使用しているので
違和感がない
- 用途:
- 室内外の温度測定
- 対象商品:
- 35091953
室内外の温度測定用です。測定結果に問題ありませんが、MINとMAXの表示に時々誤動作が発生し室内外で違った表示することがあり、その度に電池を抜きリセットしています。
この度は大変申し訳ございません。動作不良につき交換させていただきます。よろしくお願いいたします。
- 用途:
- 車のエアコンの効き具合
- 対象商品:
- 35091953
車のエアコンの整備でどれくらい冷えるか知りたくて購入しました。
1000円程度なので精度は求めていませんでしたが、自然な状態でINもOUT(コードがあって先端に温度センサーがある)もほぼ同じ値でした。基準の温度計はないですがほぼ合っているようです。
背面は机においたり、マグネットで壁にひっつけたり、ひっかけたりできるので便利です。
安いのでデザインを求める人は不向きかも。
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 35091953
農作業で、ハウス内の温度管理に使っています。最高最低温度がわかり、外部センサーもあるので、ハウス内外の温度が記録できるので便利です。ただ、精度にバラツキがあるので、注意が必要です。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 温度管理に
- 対象商品:
- 35091953
空気温度に使用するのではなく、水温を測るのに使用してます。
全く壊れず5年程使用しておりました。
水没させてしまい、買い換えで注文です。