ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)のレビュー

平均満足度 4.36 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898 / 税込 2,088
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。 【用途】狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-23
用途:
金属パイプの切断
対象商品:
35092127

切れ味には満足している。ただ、鞘(ケース)入りを発注しなかったことにやや後悔をしている。

2019-11-13
用途:
家のDIY
対象商品:
35092127

アルミレール切断用に買いました
紙のカバーが付いており収納時
楽です
アルミレールも問題なく切断出来ました
のこぎり代わりに木材を切ったら非常に切れ味バツグンでした

1人が参考にしています
2019-06-16
用途:
真鍮丸棒のカット
対象商品:
35092127

真鍮丸棒を焼きごて用に手頃なサイズにカットするため利用しましたが、予想以上に簡単に切れました。
パッケージの紙がそのまま刃のカバーとして使えるようにできているのも、説明書をなくしがちな私としてはありがたいです。

1人が参考にしています
2019-09-10
用途:
狭い場所での鉄板の角穴切り込み時
対象商品:
35092127

ノコ歯では力が入りにくく切断に時間がかかり、この工具使用で切れ味も良く時間短縮になりました、換え刃の購入も考えています。

2019-11-19
用途:
リフォーム
対象商品:
35092127

結構耐久性もあり、アルミなんかはよく切れるので便利です。。

2019-05-27
用途:
ビニル被覆金属製可とう電線管の切断
対象商品:
35092127

良くも悪くも普通です。厚紙の鞘はチープです。折角替え刃も販売しているのであればもう少し鞘にも気を使ってほしい。

2018-06-22
用途:
鍵をなくした錠前の取り外し
対象商品:
35092127

よく切れました。満足しています。錠前も無事取り外すことが出来ました。

2018-06-05
用途:
ネジ切
対象商品:
35092127

無理かなと思い17mmの錆び錆びのボルトをカットできました。非常に現場で助かりました。

1人が参考にしています
2018-09-20
用途:
金属製物干し竿の切断。(不燃物回収に出す為。)
対象商品:
35092127

物干し竿が錆びてしまい、廃棄物回収に出すには長すぎて困っていた。
たまたま目に止まった当商品を価格も手頃なので購入しました。
結果、短時間で切断に成功。無事にゴミ出しに出せました。刃の交換も可能なので、安心して工具箱に待機させます。

3人が参考にしています
三宅写真事務所 様2018-02-20
用途:
アルミ、鉄材の切断

直径15mmのスチールネジのカットに使いました。ネジをクランプで固定、切削油をつけながら作業したら綺麗に切ることが出来ました。

3人が参考にしています
2021-06-12
用途:
金属切断加工用
対象商品:
35092127

金属の切断加工のため購入しました。切れ味はかなり良くボルトを切ってもネジ部が潰れませんでした。ただ他のレビューにあるように荒目、中目と作って頂ければ更に良くなると思います。

1人が参考にしています
2018-01-16
用途:
アルミパイプ切断
対象商品:
35092127

アルミパイプ切れるか不安でしたがなんなくカットできました。多少バリはでましたけどいい感じでカットできました。

1人が参考にしています
悠久礼送株式会社 様2018-01-04
用途:
改装工事等の時の、金属連結品(薄物)の切断に使用しています。
対象商品:
35092127

工事が非常にスムーズに進み、事前計画を変更しないで出来る為、助かっています。

1人が参考にしています
エホバの証人の岐阜県下呂市下呂会衆(郡上) 様2018-03-12
用途:
雨樋修理時、(雨樋pc-50の切断)
対象商品:
35092127

たわみやすい雨樋の切断でしたので、力加減と少しのコツが必要でしたが、切れ味は申し分ありませんでした。切り口の断面も綺麗に仕上がりました。

有限会社ムライ・エンタープライズ 様2016-11-27
用途:
アルミ板の切断
対象商品:
35092127

従来、種々工具を使用してが切れ味抜群。持ち運びに便利だ。

1人が参考にしています
2019-05-14
用途:
スチールロッカーの切断
対象商品:
35092127

自宅にあった自動車でも切れるデュアルソーダブルカッターで切断しようとしたが5分もたたずにモーターが焼け切れてしまった。
ハイスパイマンとパーコ鋸弦を購入して再挑戦。バーコは途中でつかえてしまったのでハイスパイマンで150cm位を1時間20分ほどで切断完成。
タッピングスプレーも使用して大満足いく結果でした。ちなみに替え刃は使用しませんでした。

2013-05-24
用途:
ロールブラインド10本の解体に使いました。
対象商品:
35092127

布、塩ビ、鉄などの混在製品ですが30分ほどで解体処理はできました。又、小型工具ですので細かい作業には適していると思います。

株式会社 西日本綜合メンテナンス 様2013-05-17
用途:
金属の切断
対象商品:
35092127

よく切れる、刃も適度な強度があり問題なし。

2人が参考にしています
2019-01-10
用途:
ジュラルミン系 φ30mm 丸棒の縦、横の切断
対象商品:
35092127

試作品の構造解析のため縦、横に切断。接着剤付き六角穴付きボルト(M10)が取り外し出来ないためいっしよに切断、アルミ材。鉄剤共に容易に切断出来た。

1人が参考にしています
2018-10-09
用途:
物干し台・物干し竿の切断
対象商品:
35092127

台風で物干し台が倒れてしまい劣化もしていたので廃棄処分するために購入。
みなさんのレビュー通りアルミの物干し竿をプラスチッックの物干し台も
切断出来ました。(せっかちなので切れ目が入ったら後は折ってしまいました)女の私でも作業が短時間で済んで助かりました。

2人が参考にしています