ヒートガンのレビュー
- 用途:
- 塗装乾燥
- 対象商品:
- 35095864
ヒートガンがない時は待ち時間があり、冬場はなかなか乾かない。ヒートガンを使い始めてから待つ時間が極端に減った。かなりありがたい。強さMAXだと、サフェーサーが温め過ぎて、薄皮の様になり下に空気がはいる。調整は必要だった
- 用途:
- ケーブルの保護
- 対象商品:
- 35095864
iphoneのケーブルの端が断線しそうなので熱収縮チューブで補強しました。使用上全く問題なく使えました。ちょっと重いですがコスパ抜群。
- 用途:
- プリント加工時の時間短縮に
- 対象商品:
- 35095864
まずコスパがいい。
価格の割に使い勝手がよい。
操作性も簡単です、作業効率がアップした。
難点は
最初は良いが長時間使っていると重さを感じてくる。思ったより大きかった。
しかし、価格優先でカバーしてます。
- 用途:
- 車、バイクの整備等に
- 対象商品:
- 35095864
今まではヘアードライヤーで代用してたのですが、
この品物はスイッチを入れて直ぐに熱風が出るので作業効率がとても良いです。
- 用途:
- ネジロックの、組付け及び分解時。
- 対象商品:
- 35095864
温度の目安がないので調整が難しいです。ボディが大きく使い難いです。頻繁に使用される業務用には向かないと思います。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
また貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- 釣鉤の熱収縮チューブの加熱
- 対象商品:
- 35095864
特に問題ありません。個人が趣味で使用する程度であれば十分だと思います。
対象物が小さいので、先端の口金に小口径のパイプ形状のアタッチメントがあれば、尚良かったです。
- 用途:
- ステッカー剥がしや塩ビパイプ曲げ
- 対象商品:
- 35095864
リピートです。
黒いカバーは、使用していく内に取れます。
回してロックされるカバーですが、ロックされる青いボディーが熱変形する為で使用には問題ないが、黒いカバー内のパイプに触ると火傷します。
耐久性もさほど良くありませんが、使用頻度が低い方なら価格と機能を考慮してもお得と思います。
多少、難がありますが(笑)
- 用途:
- 自動車整備等に使用
- 対象商品:
- 35095864
通常使用には充分な温度と風量。できれば温度調整ダイヤルに目盛り(番号等)があり、クリック感があればベスト。 クリック感があると不用意にダイヤルが動きにくいと思う。
- 用途:
- 粘着剤の剥離、配線モールの取り外しなど
- 対象商品:
- 35095864
もっと価格の安い製品もある中で、これを選ぶ利点があるかと問われると、比較したことがないのでわからない。単なる送風機能がついているのが利点だろうか。ただ、送風機能使っても熱くなった先端部分はそう短時間では冷えないので目立った利点ではないように思う。また、ドライヤーで代用できないかと言われるとこれもまた難しい問題だと思う。ただ、確実にドライヤーで作業するより時間の短縮にはなる。配線モールのごつい粘着剤も割と簡単に剥がすことができた。ただ、最後に細かい粘着剤がどうしても残ってしまうので、ヒートガンだけでキレイにできるわけではないことに注意。あとは、アタッチメントとケースの精度はそこまでよくないので、おまけ程度に思っておいたほうがいいかもしれない。
- 用途:
- ヨットのアルミマストの2液性ウレタン吹付塗装の硬化促進
- 対象商品:
- 35095864
価格の割に使い勝手が良かった。もう少し熱量があってもよい。