ヒートガンのレビュー

平均満足度 4.06 (291件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒートガン モノタロウ
熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。加熱後の冷却の為送風機能付き。作業効率がアップする高出力1500W。保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。 【用途】塩ビ管などの曲げパテの乾燥塗装やシールの剥がし作業熱収縮チューブの加工シュリンクフィルムの収縮
291件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-25
用途:
熱収縮チューブの締め付け
対象商品:
35095864

本体・ケースとも、プラスチックモールドの品質がとても悪いが、実使用には問題ない。スイッチの位置の表示がⅠ・Ⅱ・Ⅲになっているだけで、取説を見なければ送風・熱風・強熱風だと言うことが分からなかった。
内部の回路構成や仕組みが何も書かれていないため、所望の温度にするためにはどのように設定すれば良いのか試行錯誤が必要。

2014-01-06
用途:
商品をシュリンクフィルムでのラミネート作業。
対象商品:
35095864

以前は熱風加工機 (ハンディタイプ) PJ-206A1(石崎電機製作所)を使用していました。
今回はシュリンクフィルム用に購入しました。用途・頻度にもよりますが十分に機能してます。
ボディが樹脂なのを考慮して使用すればいいでしょう。

2018-07-13
用途:
塗装の乾燥、ベアリングの焼き嵌め、固着した部品の取り外し
対象商品:
35095864

加熱する機能自体は問題ないが、ノイズをまき散らすようで、屋内で使用するとアイリスオーヤマのLEDシーリングライトがチラチラする。

有限会社ライフステージ 様2016-02-16
用途:
シート剥がし作業等
対象商品:
35095864

2回目の購入ですが、1度目は多分一度の作業で使い過ぎた為、温風が出なくなってしまい、再度の購入になりました。頻繁に使用するものでも無く、安価なのが一番です。

2018-04-04
用途:
車に貼ったカッティングシートの剥離 外
対象商品:
35095864

車に貼った社名のカッティングシートを剥がそうと、色々と試したが、最後に「ヒートガン」を使ってみると、嘘のように簡単に剥がれた。
最初から使えば良かったと後悔。

2014-04-07
用途:
オーディオケーブル制作時の熱収縮チューブに。
対象商品:
35095864

安いのに充分力があり、熱収縮チューブ程度ならお釣りが来ます。

2013-10-20
用途:
熱収縮チューブ
対象商品:
35095864

熱収縮チューブ用には、必要にして十分だと思います。温度設定のメモリがあればもう少し使い易くなるのですが。耐久性に関しても、熱風と送風をこまめに切り替えれば問題ないと思います。スイッチは少し心許無いですが。価格対満足度は高いです。

2012-11-06
用途:
バイク部品の解体
対象商品:
35095864

値段のわりに調整がきくのが良い。
温度もそこそこ上がるし、十分につかえた。

有限会社アールオフィス 様2013-11-17
用途:
自動車修理
対象商品:
35095864

ボディー付属品が安っぽいですが、実力は十分です、あとは耐久しだいですね。

村上工業株式会社 様2018-02-05
用途:
水道工事
対象商品:
35095864

高温で試したとき煙が発生したので無理しないように使用した。
ちょっと危険かな?

株式会社 試作工房 電 様2015-05-11
用途:
樹脂曲げ
対象商品:
35095864

連続使用をしていないので分かりませんが
通常で使う分には問題ないです。

まるみや特殊印刷 様2015-01-14
用途:
曲げ、成型加工

安価で使いやすい。

1人が参考にしています
2013-04-02
用途:
熱収縮チューブの収縮
対象商品:
35095864

価格面、機能面共に大変満足しております。
ケースに入っているのも大変便利なのですが、ケースに入れた際に電源コードの根元が曲がってしまうのが気になります。
過去2台購入しておりますが、1台は電源コードの根元が断線してしまいました。
改善して頂ければ満足度は星5つです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2014-12-18
用途:
ステッカー剥がしの際に使用しております
対象商品:
35095864

問題無く使用できます。

1人が参考にしています
クリーンアップ 成瀬 様2013-06-29
用途:
車のヘッドライト
対象商品:
35095864

初めての購入です。
車のヘッドライトの殻割に使用しましたが、結構いい感じで作業出来ました。
ブチルテ-プも楽に剥がれました。スイッチ位置が少し分かりずらいので、本体側に印があればいいですね。熱量は申し分ないです。車以外で石材に染み込んだ油染みの除去等にも使用出来そうなので試してみたいですね!

2014-10-18
用途:
カイデックスシートの加工
対象商品:
35095864

風量がもう少しあればよかったです
目的の作業には問題なく使用できたので概ね満足している。

2014-07-14
用途:
テフロン熱収縮チューブの熱収縮
対象商品:
35095864

収納ケースが付いているは思わなかったので、好かったですが、この機器に合わせたものではない?有り合せのケースの代用品ですね。
送風、Low、Highのスイッチの切り替え位置がはっきりしない、表示が無い?
温度調節用、風量制御つまみ指示、成型部材の掘り込みを少し深くするとより判り易い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ケースについてですが、本体サイズにはあったものになっております。MHG-1500には付属品をつけておりませんので、付属品を入れる部分が空きになるためそのようにお感じになったかと思います。いずれもコストをできるだけ抑えるために他製品と共通のケースとさせていただいております。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2017-12-10
用途:
ドア板金にて、本日開封し初使用
対象商品:
35095864

本日開封し使用しましたが、まともに動作したのは最初の5分のみです。
それ以降は温度ダイアルを回しても微弱な温風しか出ません。
さすがの中華製ですので購入はお勧めできません。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性があり、商品の状態を確認させていただきたいので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

有限会社 スペース 様2013-04-17
用途:
バンパー修理
対象商品:
35095864

かなりの熱量で、満足しています。

1人が参考にしています
ナカノスタジオ有限会社 様2015-12-07
用途:
塩ビ板の曲げ加工。
対象商品:
35095864

最初に送られた製品は、全く熱風が出なかった。
今回送られていたのは大丈夫だったが、「弱く←→強く」の表示が逆だと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
強弱に関しましては、○が切る、Iが送風、IIが弱熱風、IIIが強熱風になっております。