ヒートガンのレビュー
- 用途:
- 各種加工作業
- 対象商品:
- 35095864
試運転してみたらちゃんと使用できました。本体裏のサーモのようなダイヤルは無段階じゃなくてHIとLOのみの切換えかのかな?一見無段階っぽいダイヤルだけどね。
軽量で握りやすく、バランスも良いですね。バランスは日立よりも良いかもしれませんが、ノズルまでの距離が長く感じます。しかし軽量でバランスが悪くないので問題ありません。
- 用途:
- 熱収縮チューブ作業など
- 対象商品:
- 35095864
能力的には満足、問題なし。
しかしこのヒートガン(1500W)を使用すると、蛍光灯が瞬きます・・・。
リョービのホットエアガン(1200W、私物7~8年前購入)では感じられなかった。
当方の配電設備が貧弱なのが原因か?
ブレーカーが落ちないか心配しながら使用中。
- 用途:
- 熱収縮チューブの加工、水冷PC用パイプの曲げ加工
- 対象商品:
- 35095864
温度調整のダイアルが直感的に操作出来、使い易いです。
又、手に持たず立てて使う時もそれなりに安定するので助かります。
- 用途:
- ケーブルの補強のための熱収縮チューブを温めるため
- 対象商品:
- 35095864
温度・風量ともに満足していますが、温度が高すぎるのか業務用に使うとニクロム線の断線が起きます。他社製品と比べても極端に壊れるのが早いように思います。幾度となく改善をお願いしましたが改善されず、プライベートブランドの考え方を間違ってらっしゃるように思います。
改善のご要望にもご期待に沿えず、申し訳ございません。商品の仕様については再度改善に努めて参ります。
- 用途:
- 鉄板への塗装の乾燥と塩ビパイプの曲げ加工
- 対象商品:
- 35095864
熱量・風量共に満足です。
数年前に購入したものがニクロム線の劣化で寿命が来たために昨日2台目を注文しました。
ただ、ノズルの極細が付属していれば塩ビ棒の加工が楽に出来てうれしいのですが。
なので星4個。
- 用途:
- 工具、機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 35095864
以前は弱・強の二段階式の物を使っていたが、ダイアルで調整できると作業性が良い。送風機能も有れば便利。
強いて改善点を挙げるならば、スイッチはハンドガード内にある方が、操作性・安全性において良かった。
- 用途:
- 基板のリフロー
- 対象商品:
- 35095864
スマホの基盤が半田クラックを起こしたため急遽購入。温度が足りるか、焼きすぎないかが懸念されましたが、ダイヤルを適切に設定し、風量も適切に設定することにより、問題なくリフローが完了しました。正直この値段で大丈夫か?と思っていましたが、モノは確かです。しかも15%オフの際の購入だったので、大変リーズナブルに入手できました。基板リフロー目的の方は、別途RoHS対応のフラックスも入手したうえでリフローされることをお勧めします。
- 用途:
- 収縮チューブ
- 対象商品:
- 35095864
温度コントロールと風量のコントロールが出来るのと、送風機能が付いてるので本体のクールダウンにも使えて安心です
- 用途:
- 内装
- 対象商品:
- 35095864
使用頻度があまり高くないので、高性能は必要ない為こちらを購入してみました。耐久性とかはまだわからないのですが、普通に使えます。あったらとても便利なツールかと思います。
- 用途:
- 熱収縮チューブ加工、アクリル加工
- 対象商品:
- 35095864
安いので寿命が短いと思い購入しました、期待に反し2年半前に購入し毎日使用しています、2年経過後に電源コードの内部断線のため補修し使い続けています。納期当日出荷なので壊れたら同じもの購入します。
- 用途:
- 壁掛け時計の文字盤接着時
- 対象商品:
- 35095864
短時間で高温の温風が出て非常に使いやすくて重宝します。
以前はヘアドライヤーを使用していましたがその差は歴然です。
今後、塗装の感想等いろいろ活躍しそうです。
- 用途:
- プラスチックの成形や熱収縮チューブに仕様
- 対象商品:
- 35095864
サイズがでかくてびっくりしましたが、焼き切れにくい余裕のある設計ということで納得することにしました。樹脂ケースが他機種用なのか少しサイズが合わなかったので、早速ヒートガンで成型してサイズを合わせました。使い勝手は上々です。
- 用途:
- プラスティックの曲げ加工
- 対象商品:
- 35095864
微妙な熱加工にはボッシュのモノを使ってますが、コレは充分な高温にも出来るのに、コスパは最高です!2台持ってます。安いのに良いモノなので、作業場に1台、車に一台積んでます。先の細いノズルがオプションであればイイのに!無いので自分で作りました。細かい作業用のノズルが欲しい人、多いのでは?
- 用途:
- 収縮チューブの収縮用
- 対象商品:
- 35095864
冷却モードがあるのが便利。収縮チューブ用の先端アタッチメントなども別売りでいいので専用品があると助かります。
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。