高収縮チューブ(3:1)のレビュー
- 用途:
- バイクのハーネス被覆
- 対象商品:
- 35099066
商品は文句のつけようがない
防水の必要がある所には最適だと思う
- 用途:
- ハーネスとコネクタの連結部の被覆作業
- 対象商品:
- 35099154
段差がある部分の被覆は隙間が空かないので異物の進入を防止できて良いが、高収縮した部分の肉厚が思ったより厚くなります。
- 用途:
- 配線の防水
- 対象商品:
- 35099102
高収縮チューブを初めて使用しましたが、密着性のいいのに驚きました。価格は通常品より高いですがサイズをそろえることと防水性を考えれば今度からこちらですホットジェットで収縮させましたがいい感じです
- 用途:
- ケーブルの自作用
- 対象商品:
- 35099075
オーディオケーブルの自作用に使ってみました。中に空気が入らずにピタッとくっついてくれるので作業がやりやすいです。空気が中に入らない状態にまで収縮してくれるのが強みですね。改善点としては収縮後の厚みがうすく出来るとなおさらよいです。
- 用途:
- パイプグリップ/補強他
- 対象商品:
- 35099111
接着剤が付いてるので安心です。厚みも有るので強度は抜群ですね。
ずっと使っておりますが、商品はロゴも無くて1番気に入ってます。
ただ。。。お値段が高くなって
- 用途:
- 電線の保護
- 対象商品:
- 35099181
厚みが2.4となっていますが、半分しかありません
多分、表記が間違っていると思います、厚みでなく直径で2.4mm
確認いたしましたが、肉厚は2.4㎜でございました。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- ハンダ付け後の被覆
- 対象商品:
- 35099127
収縮前12mm、収縮後4mmのものを購入しましたが以外と収縮しません。厚さは十分なので収縮後がスペック通りだと文句なしです。
- 用途:
- 段差のある端子を接続
- 対象商品:
- 35099163
カタログには8ミリまで収縮することになっているが
8ミリの線に密着しない
10~12ミリ程しか収縮しないみたいです
15ミリ程度なら全く問題ないようですが
8ミリの物を作業するのに購入したのですが
全く、使えない物となりました。
収縮チューブ・ケーブルの太さの誤差や、熱の加わり方によっては全周部位が最大まで収縮するわけではございませんので、8mmのケーブルにご使用の際には収縮後8mmのチューブではなく、もうワンサイズ小さい商品をご検討頂けますようお願い申し上げます。