六角軸スパイラルタップのレビュー

平均満足度 4.08 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸スパイラルタップ モノタロウ
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で楽にネジ加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させます。 【用途】鉄・軽金属・樹脂などのねじ山の形成・つぶれたねじ山の修正
84件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-11-11
用途:
趣味の工作、家の補修
対象商品:
35099407

アルミ素材か鉄板のタップ立ては電動インパクトドライバーで使用でき作業効率が上がります、又下きりとタップの交換が楽。
手動の場合は専用のタップハンドルでなくラチェットドライバーで使用でき、細かい作業と狭い場所でも使え便利。

足立電気商会 様2012-09-17
用途:
配電盤内に増設する時に良く使用します
対象商品:
35099407

金属が固いのかまたは粘りが無いのか少し横に振れると簡単に折れる、切れ味は良いのでもう少し粘りがあれば良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

ウインドポート 様2013-11-26
用途:
現場でのネジ山の再生
対象商品:
35099416

価格、切れ味共に申し分無し

有限会社星野電設 様2012-09-19
用途:
タップ加工
対象商品:
35099407

使いやすくて良いです

2013-01-22
用途:
ビス止めの為のタップ穴立て
対象商品:
35099416

まあまあだね

2012-06-29
用途:
タイマント止め ビス止め等
対象商品:
35099416

商品はとてもいいと思います

2012-06-29
用途:
ビス止めタイマント止め
対象商品:
35099407

価格も安く、不良品もないのでとっても助かってます

竹本システム 様2012-12-13
用途:
主にアルミ材の新規タップ立て
対象商品:
35099434

M8タップだけが六角の対辺が6.4mm以上あってドリル取付口の六角軸規格6.35mmに入らない。ドリルチャックアダプタで使用可能だが、それでは六角軸の意味が無い。可能であれば交換して貰いたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

2011-09-22
用途:
銅板や真鍮にネジたてを行います。
対象商品:
35099391

電動ドライバーが使えるので手が楽で非常に快適です。

2013-02-21
用途:
ねじのタップ
対象商品:
35099425

くそが詰まった時点で、刃先が割れた。
もう~だめ!

2012-09-05
用途:
電設工事 ネジ穴加工
対象商品:
35099407

使用以前の問題で、六角軸加工が悪くドリルに装着できなかった。ガタが有り過ぎるのも問題だが、装着できないというのは加工精度が悪過ぎ。同時に購入した5ミリ/6ミリは問題なく装着できた。加工精度向上と検品等をシッカリ行なってほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
不良品につきましては、別途対応をさせて頂きます。

ハラエンジニアリング 様2012-03-16
用途:
制御盤組配
対象商品:
35099407

2本購入しましたら
それぞれねじれ角度は同じだがネジ部の幅(ランド幅)が違いました
幅の広いものは摩擦抵抗が大きく
充電ドライバー回転数400rpm、タッピングオイルを使用したが
4発ほどで折れたが幅が狭く見た目折れそうな方は
抵抗が少ない為か30発あけても折れなかった
質問した所、幅が違うのは仕様だそうなので
幅が狭い方で統一したほうがいいと思う

3人が参考にしています
QD商会 様2012-10-07
用途:
部品 等の取り付け
対象商品:
35099407

素材に少し無理な負荷をかけても破損しない粘りがあって
良い

山三金物 様2011-04-05
用途:
鉄等のネジたて
対象商品:
35099416

他社品にくらべ圧倒的なコストパフォーマンスの高さはとてもいいのですが
六角軸部のクリックボール用の刻み位置が、国内の一般的なインパクトドライバ等で普及してるタイプと違う為
チャックにかみこむ可能性があります。この点がさえ改良されればベストかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について今後検討してまいります。

2011-12-22
用途:
SS400 304ステンレス などに使用
対象商品:
35099434

国産有名メーカーの物と全然切れ味が違う 切削抵抗が大きい
比較したタップとねじれ角が違うのがその原因かも?
ネジ山はきれいに仕上がったし価格も激安なので
価格以上の商品だと思います

2011-11-14
用途:
アルミにねじ立てを行う。
対象商品:
35099407

切れ味が良く重宝します。

2011-11-05
用途:
制御盤製作、電気設備工事(耐圧防爆配管を含む)
対象商品:
35099391

耐久性は、頻度が少なくはっきりしません、折れるのは、本人の油断と自覚しております。
6角軸は、ややばらつきあり、マキタのDF030DWXにて、M4x0.7は比較的素直、M5x0.8はギリギリ入る感じ。
M3x0.5は、入りません、無理に入れると抜けなくなりそう、延長アダプタ経由ならOK?
マキタのチャックがやや厳しいのでしょうけど。

2人が参考にしています
2012-08-09
用途:
サッシなどに、部品をを取り付ける場合には重宝です。
対象商品:
35099407

もっと長いものや、極端に短いものもあればいいかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

K’s factory 様2012-04-23
用途:
鉄板などのタップ作業
対象商品:
35099443

チャックを使用しないので、ストレスなく作業できます。

宇草電機設備 様2012-08-16
用途:
アルミの加工
対象商品:
35099391

アルミ用に使っていますが今の所全く問題ありません