DINレール・専用金具のレビュー

平均満足度 4.61 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DINレール・専用金具 JAPPY
JAPPY
399 / 税込 439
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能 【用途】配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
HUGパワー株式会社 様2025-09-10
用途:
弊社の設備に使います。

迅速な対応ありがとうございます。
レールは長いので、使う長さで切断していただければ、ありがたいです。
改善して頂ければと思い、投稿しました。

2024-10-04
用途:
ブレーカー取付に使用

アルミ製のなで軽いし加工の際も楽におこなえる。
ブレーカーの食いつきもよく使用感に問題は無い。

2024-02-05
用途:
制御盤配線
対象商品:
01464636

先にレビューしましたがラベルは裏面に貼付で改善されていました。有難うございます。ただユーザにとってはこのラベルは不要と思います。冬季の現場では特にきれいに剥がせませんし、レールカッタに挿し込む際このラベルが引っ掛かるため逆側から使っています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
制御板内の部品取り付けに使用

今回初めてこのに商品を使用しましたが、特に部品固定が緩い、渋いなどの問題もなく普通に使用出来ました。

2022-10-14
用途:
コントロールボックスの製作時に使用しています
対象商品:
01464627

汎用性がありシンプルで使いやすいので重宝しています。

2022-01-29
用途:
機械の制御作成
対象商品:
01464636

なかなか部品手に入らない時期に即納されて助かりましたー

2022-03-04
用途:
基盤への装着
対象商品:
01464627

ネットでは一番安価で、普通に使え大変重宝しています。

有限会社平井電設 様2020-12-19
用途:
DIN機器の取付
対象商品:
01464627

施工に何の問題もありませんでした。DIN機器を2個取り付けるだけなので、この価格は魅力的です。

2020-04-11
用途:
一番 安い の 選んだ のに、一番 丁寧 な ツクリ !!
対象商品:
01464636

この 商品 は、MonotaRO で、取り扱っている DIN レール の中で、おそらく 一番 安い 商品 だと 思い 決めました。
が、
今まで 取り寄せてきた どの DIN レール よりも
面倒くさい 穴開け の 加工 等が 施されており、
施行する 立場 からしたら、位置決め が とてしやすく、
とても 助かり ました。正直 施行、ラク でした。
また、
両端 の 切断面 の バリ取り 等、ツクリ が とても 丁寧 でした。
最後に、
この 1,000mm model は、500mm model と 異なり、
1本のみ の 発注 だと、別途、特別送料 かかります。
ご注意 !!

3人が参考にしています
2020-03-14
用途:
盤用ブレーカー設置に
対象商品:
01464627

モノタロウ社のDINレールは1mものだけで短い品ぞろえがないのでこちらに。
送料も多くかからないのでちょこっとだけほしい時に良い。

2019-05-29
用途:
遮断器の取付レールとして利用
対象商品:
01464627

遮断器を5台設置しているのでこの取付レールとして活用しています。
取付も簡単でいいです。満足しています。

2019-01-04
用途:
配電盤
対象商品:
01464627

規格品なので安心
あまりに余ると倉庫を圧迫するので少量から注文できて便利だった。

2019-11-17
用途:
電気こうじ
対象商品:
01464627

品質も良く安価で、とてもいい商品です。また、注文します。

2018-10-26
用途:
設備機器用
対象商品:
01464627

3つ購入しましたが、傷付き防止のために、束ねて気泡緩衝材でしっかりと養生されていました。

1人が参考にしています
2017-12-27
用途:
真空管アンプ
対象商品:
01464627

真空管アンプの真空管ソケットを
シャーシよりも一段下げるために使用した。
シャーシ屋さんで売っているものよりも安価だが、同様に使える。

2018-02-06
用途:
ネットワーク機器の設置
対象商品:
01464627

アルミ製で軽量、歪みや目立った傷もなく、この価格ならとても満足です。

株式会社エヌテックコントロール 様2019-06-25
用途:
電気の制御盤製作
対象商品:
01464636

この品質で長穴タイプもあるといいのですが(以前はあった)

2018-12-23
用途:
分電盤自作
対象商品:
01464636

DINレールは、部品設置交換がたやすく、ブレーカなどもDINレール仕様は密集置き対応で
非常の設置が簡単です。
ただメーカにより微妙にツバ幅がことなることがあり、部品の固定バネ冶具との相性か取り付けると緩く簡単に横に取り付け部品がスライドしてしまうものもあるようです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります

2018-04-19
用途:
自動車修理,DIY
対象商品:
01464627

大手電機メーカー製のものに遜色なしです
抜き穴のカエリバリなどやや仕上げの粗さは目立ちますが、機能的には問題なしです

1人が参考にしています
AIX DIGITAL WORKs 様2016-08-21
用途:
リレーソケット、PLC等の取り付け、制御盤組立て
対象商品:
35102742

取り付け器具のグラつき等はないです。
オムロン製のリレーソケットはしっかり固定できます。
三菱PLC(FX)もしっかり固定できます。
裏面シールも綺麗に剥す事が出来ます。

1人が参考にしています