トルクレンチ(冷媒配管用)のレビュー
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
【用途】●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
2018-08-21
- 用途:
- エアコン設置
- 対象商品:
- 35112524
今まで使用していたトルクレンチ(東日製)が締めすぎになり、どうもおかしいので購入しました。やはり今までのトルクレンチでは締めすぎていたようで、今回購入したトルクレンチは「あれっ、こんなに軽く締めれば良いのだろうか?」と思えるくらい軽く締めてOKでした。これで安心して工事ができます。
1人が参考にしています
スリーエイチ デンキ 様2013-09-08
- 用途:
- エアコン取り付け時の配管接続
- 対象商品:
- 35112524
今まで自分の覚えていた手の感覚で配管を接続していましたが、久々にトルクレンチを使って締めたらこんなに強く締めるものかと、ギャップに驚きました。トルクの基準がはっきり分かるのはいいですね。
1人が参考にしています
システム・Run 様2013-04-19
- 用途:
- エアコン新設工事
- 対象商品:
- 35112542
2分3分用は以前購入して使用していましたが、今回4分用を購入しました、特に不満はなく、使用しています。
以前はモンキースパナで経験と勘で締め付けていましたが、トルクレンチを使用することによって安心感がうまれました。
2013-08-01
- 用途:
- 締め付け作業
- 対象商品:
- 35112533
普通に使用可能と思いきや、締め込みが緩いのか真空引きしてもゲージが戻りチェックしたら3分の締め込みが甘く締め直し。他メーカーより少しトルク値が低いせいかな?
4人が参考にしています
川口電気 様2011-10-22
- 用途:
- ルームエアコン取り付け
- 対象商品:
- 35112524
価格は安いですが造りはしっかりしていますので安心して使用できます。数百回使用してから校正しましたが、大きなトルクの狂いはありませんでした。
フレアナットの締め付けにモンキーレンチを2丁使用している方も多いと思いますが、開きのサイズ調整の必要がありませんのでスムーズに仕事ができます。
また、不安定な態勢での作業でも安定したトルクで締め付けできて安心です。
経験の浅い方でも使っているうちに締め付けトルクが腕の感覚で覚えられますよ。
2人が参考にしています