ケーブルタイ(標準タイプ)のレビュー

169件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
自営業 様2024-12-09
用途:
野菜の骨組みに使用

安価で使用しやすく性能もよく、今後再度購入も考えています。

2019-10-30
用途:
フリーマーケットでの店の飾りつけ
対象商品:
35117065

テントポールを基材とするものに飾り付けするとき、角材等の固定や、飾りのもの取り付けに便利。手間要らずであり,強度も稼げる。

2020-01-31
用途:
電装架装
対象商品:
35117047

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

2019-03-16
用途:
梱包作業時
対象商品:
35117031

手頃な価格で、とても使いやすいです。また利用したいです。

SORA 様2018-02-21
用途:
コード束ね
対象商品:
35117031

コストパフォーマンスよく使いやすい商品品です。
白は見えにくく目立たないためいいです。

2018-09-17
用途:
工場
対象商品:
35117047

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

2018-07-06
用途:
業務で使用
対象商品:
35117031

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

2018-05-08
用途:
作業の補助
対象商品:
35117031

特に問題なく不満なし。他のケーブルタイと違いなし。

2017-02-23
用途:
配線、部品の固定に使用
対象商品:
35117092

年に4回は固定している部分を解き、掃除をして再度固定します。長いものを使用し締めて残った部分は切るのですが、切って捨てるほうが半分くらいありますがこれくらいの長さがないと締めにくいようです。

2017-05-08
用途:
(蛇口へ)ホースの締結
対象商品:
35117092

つけたりはずしたりする必要のない箇所で使っていますが、ねじで締めるものよりコンパクトで丈夫です。丈夫なので他の用途にも使える常備品です。

2017-02-11
用途:
電線結束時
対象商品:
35117031

至って普通の結束バンドです。機能をしっかりと果たしてくれます。

2017-02-03
用途:
オーディオ取付け
対象商品:
35117047

百均よりも、安くていいとおもいます。次はサイズの違う物を購入してみようと思います。

株式会社クマヒラ 様2017-10-28
用途:
定期交換センサ配線の結束
対象商品:
35117047

メーカー品と遜色なく使用できリーズナブルで助かります

2016-12-12
用途:
荷物固定
対象商品:
35117047

100円ショップと同等の品質で、100円ショップよりも安価です。

2016-11-20
用途:
目印
対象商品:
35117047

仕分け用の目印として使用しています。
もっと沢山カラーバリエーションが有ると良いのですが…

有限会社松本自動車工業 様2017-07-14
用途:
カー用品取り付け
対象商品:
35117056

まったく問題無く使用してます。今後も購入を考えてます。

2017-01-30
用途:
日曜大工物の固定用
対象商品:
35117056

強度・止まり具合いいです。便利に使用中です。GOOD

有限会社晋幸電気 様2016-09-29
用途:
配線等の固定の時
対象商品:
17495914

通常の150mmケーブルタイの幅と同じで、長さが380mm
ある為、締めやすく太いものまで1つのケーブルタイで
作業できる。

アオバ冷機 様2017-02-04
用途:
配線を束ねる
対象商品:
35117065

普通の性能で普通に使用しています。特に他の同種と比較して優れているとかはないと思いました。よくもなく悪くもなくです。

大塚産業株式会社 様2016-09-29
用途:
広告物の設置
対象商品:
35117047

店外にバナーを設置したり、自動車の部品等を仮留めしたりと用途は様々です。使って切っての消耗品なので安さが一番です。