ワイヤーオイルのレビュー

平均満足度 4.73 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,398 / 税込 1,538
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
71件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-01
用途:
ワイヤーに使用
対象商品:
66570857

アクセルとクラッチワイヤーに使用しました!ノズルが極細だったのでとてもよかったです

1人が参考にしています
2019-06-09
用途:
オートバイのワイヤー注油
対象商品:
66570857

付属のノズルが細いのが最大の利点。
ワイヤーインジェクターを使わずに直接アウターケーブルにノズルを差し込んで注油できてしまいます。

2019-05-26
用途:
バイクのクラッチワイヤー給油
対象商品:
66570857

クラッチ操作力の軽減、ワイヤー切れなどのトラブル防止のため購入しました。定期的に給油すれば軽くクラッチ操作できますし車種こそ違いますが同じワイヤー式クラッチのバイクに乗る友人に「軽い!」と言ってもらえました。

M-AUTO 様2018-10-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
66570857

旧車など組み立て時に使用しています。結構いいかと思います。

1人が参考にしています
2018-07-05
用途:
バイクのクラッチワイヤーメンテナンス
対象商品:
66570857

SR400のクラッチが重いので、軽減するために使用しました。
効果は確かにクラッチ操作が軽くなりました。
浸透性もよく、注油したワイヤーホースの末端からオイルが流れました。

2018-06-04
用途:
バイクメンテ
対象商品:
66570857

レビューを参考にして、ノズルを差込使用しました。ワイヤーを動かしながら注入していくと、反対側から黒く古い汚れがどっさりでてきました。クリーナーとしても、とても良いと思います

株式会社CUBE 様2018-06-14
用途:
オートバイワイヤー メンテナンス時
対象商品:
66570857

さらさら感があるので固着したワイヤーにも効果的だが長持ちはしなさそうで不安。

2018-02-22
用途:
ワイヤーのメンテ
対象商品:
66570857

ノズルが細く、直接クラッチ部分に刺せるのが最大の利点。
インジェクターを使わないので、吹き出しによる被害も最小に抑えられる。
半年に1回くらい注油してやると効果が持続します。

2018-03-17
用途:
古くなった農機具のワイヤに使用しています
対象商品:
66570857

今回で2回目の購入です。使用することによって操作が確実に軽くなり安心できます。

2017-12-04
用途:
バイク用
対象商品:
35123417

バイクのクラッチワイヤーとアクセルワイヤーに使用しています。洗浄力もあり、多めに流すと動きが軽くなります。

2017-10-20
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
66570857

ヤマルーブより浸透性が高いのとノズルが細いのでワイヤー内部への給油性高いようでこの点を評価しました。

2017-07-30
用途:
スロットルワイヤー、クラッチワイヤーに!
対象商品:
35123417

ノズルが細く、とてもの使いやすい。
ワイヤーインジェクターは必要なし。

2017-07-22
用途:
バイク用
対象商品:
35123417

バイクのブレーキワイヤーの潤滑剤で購入しました、品物もすぐに届きました。

2017-07-10
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35123417

中々良いと思います 他の製品と比べにくいですが私的には満足です

2017-06-17
用途:
バイクのワイヤーオイル注入
対象商品:
35123417

とても簡単にオイルアップできます。
持ちも大変良く10年で買い換えです。

2017-11-06
用途:
バイクの各ワイヤー給油
対象商品:
66570857

バイクのワイヤー給油のため購入。付属のノズルが細くアウターケーブルに直接挿入出来るためインジェクション要らずです。

豆っ珈 様2017-04-27
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35123417

ノズルが細く使い易い。使用後ワイヤーの滑りも良くなり、スムーズに動くようになりました。お勧めの商品です。

2018-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35123417

20年前のバイクのメンテナンスに使用しました。問題なく使用できています。

2016-12-05
用途:
クラッチのワイヤー
対象商品:
35123417

細いノズルが付いているので、このまま使用できて便利です。
柔らかいオイルなので、奥まで浸透しているようです。

有限会社大栄住建 様2016-08-25
用途:
ワイヤーメンテナンス(30年間何もしていなかったので)
対象商品:
35123417

大変よくなりました。アクセルワイヤーを交換しなくて済みました。感謝。