接地2P15A125V タフキャップのレビュー

平均満足度 4.54 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
779 / 税込 857
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-25
用途:
VVFケーブルに接続
対象商品:
35183032

VVF3x1.6の接続なの使用、接続部分が、しっかりしています。

2024-07-07
用途:
ケーブル製作時に使用
対象商品:
35183032

差し込んで締めるタイプですが、しっかりした作りで使いやすいです

2024-06-28
用途:
ケーブル作成時
対象商品:
35183032

安定していて何度も購入しています。壊れにくいのとデザインがおしゃれだと思っています。

学校法人日本大学 様2024-02-03
用途:
接地付き電源コードのプラグの交換
対象商品:
35183041

ビニールの皮を剥ぎ差し込むだけで,ネジを締められるのでとても便利。むき出しの電線部分はそれぞれの個室に入るのでショートする可能性も低いです。

2024-07-08
用途:
工作機械
対象商品:
35183032

ゴムキャップよりも丈夫で見た目も良いです。
ゴムキャップは断線しやすい傾向にありますが、その問題もなさそうです。
圧着端子を取り付ける必要もなく、撚線をそのまま差込み固定するだけなので施工も簡単です。
購入時、撚線を固定するネジは緩めた状態でセットされています。
撚線を差し込んだら固定ネジを右に回すだけでOK。
最初、緩めるほうに若干硬めにセットされているため、
そのことを知らずに、更に緩めようとネジを無理に左に回すとネジが破損する恐れがあるので要注意。
メーカーのカタログにはそのことが記載されていますが、
商品にはそのような記載がないので、シールなどで商品自体に記載していただけると良いと思います。
カラーは白、黒のバリエーションがあるので用途などに合わせて選べます。艶消し使用なのも気に入っています。
また必要になればリピートします。

2024-04-21
用途:
納品延長ケーブルで使用。
対象商品:
35183032

とても使いやすく作りやすかったです。
大変満足です。

2024-04-24
用途:
プラグ破損に伴う交換
対象商品:
35183032

接地フリー検索し該当商品購入、使えない!説明が雑。

2022-01-30
用途:
電源タップ製作
対象商品:
35183032

製作をする度に楽しくなるほど愛用しています。2PのWF52153Bとで味わいが違うのも好きです。(しかし、なぜ同じクオリティのメスプラグを出してくれないのでしょうかね。。コンセントもですが。。)

1人が参考にしています
2021-09-21
用途:
延長ケーブル作成
対象商品:
35183032

600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT 3C×2SQ 灰 ケーブルがピッタリはまります。

2021-08-06
用途:
溶接機のメンテナンス
対象商品:
35183032

他所で購入した200V/100V兼用溶接機のコンセントが250V用だったので、変換するためのケーブル用に購入。
穴に、皮膜を剥いたケーブルを差し込み、ねじで固定するだけ。とても簡単。

2021-06-13
用途:
自宅DIY
対象商品:
35183032

自宅で使用する電源タップを自作するときのド定番です。
コンパクトで非常に使いやすく、見た目もシンプルで文句の付け所がありませんね。
(逆に2Pモデルはなんか模様があって苦手…)

2022-05-22
用途:
電源
対象商品:
35183032

タフなのかも知れないがネジが固まっていて回せないもしくは緩める締めるが出来ない場合の個体が半分近くある。毎月結構な数を購入使用するがネジで問題が起きている個体が多い。もう買わないと決めているので代替品を探している。

2人が参考にしています
株式会社ザテック 様2021-06-29
用途:
音楽コンサート現場にて使用
対象商品:
35183032

使用頻度に耐え得る耐久性を持ち合わせた商品だと感じます。

2021-01-04
用途:
防水ならサイコーでした

商品説明に「圧着端子は使用できない」「防水ではない」と2点の記載がほしいと思いました。素人なので、圧着とどちらが安全なのかは判断できませんが。むき出した線を差し込んでネジを締めるだけで固定してくれる構造自体は施工性は抜群ですね。他の方のレビューにもあるように、線を何センチむき出しにすればいいかなど、図が書かれているのは素晴らしいと思います。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
3芯コード延長用
対象商品:
35183041

電線の先端加工が不要ですぐ加工できるのがなのがとても良い。

2019-02-15
用途:
コンセントの修繕
対象商品:
35183032

圧着端子を使用せずに組み立てられて便利だった。
ワイヤーを剥く長さも中に表示してあり便利だった。

2018-03-16
用途:
機械組み立て
対象商品:
35183032

品質がしっかりしていて愛用です。ネジ部もしっかりしていて安心です。

有限会社システム・スリー 様2018-06-07
用途:
工場内のラインの受電用に
対象商品:
35183041

接続端子のネジが空いた状態で納品されるので直ぐに接続できました

2017-10-23
用途:
舞台用機器の電源
対象商品:
35183032

組んでて楽しい。この信頼感で、この価格はありがたいです。

2016-03-09
用途:
コンセントボックスの作成
対象商品:
35183041

しっかりした作りで満足です。