ベター小型コードコネクタのレビュー

平均満足度 4.96 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
699 / 税込 769
キャップとコネクタボディのセット品です。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-06
用途:
ACコードの補修
対象商品:
41055804

ACプラグ、レセプタクルの定番として常備しています。 内部にコード押さえらしい凸部分があり、圧着端子を使うとこれに当たって分割ハウジングがピッタリ閉まりません。 凸を切り取る必要がありますが案外面倒です。

有限会社平井電設 様2023-03-04
用途:
テーブルタップ作成
対象商品:
41055804

メーカー品の商品なので何の問題もありませんでした。配線の色に合わせて色が選べるのが良かったです。

2023-01-26
用途:
プラグ修繕

この仕様が普通で1番良い。これ以上もこれ以外もない。

マツシタクリーンサービス 様2022-02-26
用途:
充電アダプタなどのコンセント接続に使用
対象商品:
35183242

アダプタなどが、コンセント(延長コードスイッチ付き)に接続しにくい時や、オンオフのいスイッチをふさいでしまう場合に、短いコード(30cm以内等)で結線し使用しています。何ら問題なく使用できます。

2022-05-31
用途:
接続
対象商品:
35183242

リモコンコードの接続に使ってます。安心のパナソニック。

2021-06-08
用途:
小物(スピードコントローラーなど)のACコネクター
対象商品:
35183242

定番のACコネクターです。オス、メスセットなのでAC電源用の自作スピードコントローラーのINとOUTにそのまま使用でき、また平型電源ケーブルと組み合わせて、任意の長さの延長ケーブルを安価に作成でき重宝しており、とても満足しています。

1人が参考にしています
2021-06-20
用途:
常時持っておくと便利
対象商品:
41055795

何かと常備しています。最近は充電するものが多くなり、適当な長さで延長コードを作れるので便利です。

2021-01-06
用途:
炬燵の電源コードが長過ぎて邪魔になるので 此れを短縮するのに使用
対象商品:
35183242

接続端子を利用しましたが、素人にも簡単に接続できて便利です

2020-03-08
用途:
延長コード作成
対象商品:
35183242

毎回、延長コード作成で使っています。
会社でのコードの長さに合わせて、コネクタを接続して使っています。
ちなみに、電気工事士免許持ってます。

2019-08-13
用途:
延長コード作成
対象商品:
35183242

メーカー品なので、問題なく延長コードを作成できました。時々、延長コード作成していますから。

2019-06-02
用途:
オーディオ機器のコネクタとして。
対象商品:
35183242

クロームメッキのコネクタと比べ、本品は音質が落ちないため
格安の自作オーディオ部品として使っています。
すべての加工精度が良く、一度使うとリピーターになると思います。
老舗メーカーの良心とも言うべき製品。

1人が参考にしています
2020-05-03
用途:
配線作業時
対象商品:
41055822

使用感は悪くなく、特に問題なく満足して使用しています。

岡田工作所 様2019-01-25
用途:
製作途中の機械と設備の仮配線。
対象商品:
41055804

結線部が取り付けやすい、線取り出し部もしっかり止まり大変満足です。

2018-12-12
用途:
指定寸法の延長コードの作成

100均より安くて、パナなので高品質。間違いない。

イビシタクシー株式会社 様2018-10-10
用途:
結局これ
対象商品:
35183242

他社製も使いましたが、20年後は結局これしか残っていません。プラスティックの材質(良い物と言う意味)から違う気がします。

1人が参考にしています
2020-01-25
用途:
機器の改良に
対象商品:
41055795

とある機器のスイッチが流れる電流に対して容量不足のため、容量の大きなリレーを咬ませて改良した。その際、リレー回路の電源をとるために本品を使用。問題なく使用できている。

2018-08-06
用途:
配線工事に使用
対象商品:
35183242

3000円以上買うと送料も無料になるので他の部材を買うときについでに買いました。勿論、商品に問題はありません。

2018-07-07
用途:
延長ケーブル用
対象商品:
35183242

ネジを緩めても、ナットやネジが脱落しないので、安心して作業ができる。

株式会社ナックス 様2018-02-10
用途:
販売品用電源線として使用
対象商品:
35183242

何個か使用したが、嵌合もしっかりしており、成型のバリもなくきれいな仕上がり。

サロンドモア美容室 様2016-08-25
用途:
ディスク周りの整理
対象商品:
35183242

自分でコードの長さを調節できるので、
ディスク周りを綺麗に整理できます