15A・20A兼用接地角型コンセントのレビュー

平均満足度 4.38 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
739 / 税込 813
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
壁にコードをはわせてコンセントを設置
対象商品:
41057913

コードを横方向に出す開口部が無い。それは止むなく承知せざるを得ないが、ニッパ、ヤスリなどを使って開口部を作るケースに配慮した設計になつていないことは残念だった。

勝妙商会 様2024-04-22
用途:
エアコン取付用
対象商品:
35183373

簡単に設置及び配線できて、大変満足しています。
機会があれば、リピートします。

2023-08-06
用途:
コンセント増設に
対象商品:
35183373

エアコン用コンセントの増設に使用しました。
ホームセンターなどでは安い物も有りますが作りは良く無い物が有ります。
安全性の必要な物ですので信頼できるメーカーの物が良いと思います。

2021-11-02
用途:
エアコン設置用
対象商品:
35183373

200Vエアコン設置用にコンセントの増設です。物自体は有名メーカー品ですので間違いありません。

1人が参考にしています
2020-07-20
用途:
電気自動車の200V充電用コンセント
対象商品:
35183373

室内にある電気自動車用の充電コンセントとして使用しており、十分機能を果たしています。コスト的にも安価なので、助かります。

2人が参考にしています
2020-02-25
用途:
エアコンコンセント
対象商品:
35183373

小型・シンプルで露出でも目立たないため大変満足です。

2023-06-03
用途:
200Vコンセントの増設
対象商品:
35183373

ブレーカーを追加し、車庫にDIY用の溶接機の差込口を設けました。(電気工事士の資格が必要です)

2022-02-06
用途:
200vコンセントの増設です。オーディオアンプ用
対象商品:
35183373

安心のパナソニックで、以前から使って居ますが問題は出ませんね。そしてお手頃価格です。

スリーエイチ デンキ 様2021-05-15
用途:
エアコン工事
対象商品:
35183373

しょっちゅう使うわけではありませんが、常に一個車に常備しています。電線は輪を作らないといけないので時間がかかります。埋込み型のように電線差込式ができたら作業性が良いでしょうね。

2021-05-03
用途:
溶接機の延長ケーブル接続
対象商品:
35183373

単相200V用からアーク溶接機に端子盤を自作して接続作業準備がはかどります、ホームセンターでは取り扱って無いようです。

2017-11-11
用途:
ケーブル延長用
対象商品:
35183373

電気自動車の充電ケーブル延長用に購入しました。壁固定用のものなので、使用状況をよく考えていくと、とても便利なものです。
ものはしっかりしていました。取り付けは簡単でした。

1人が参考にしています
2020-06-08
用途:
単相200Vの実験室内コンセントとして
対象商品:
35183373

配線を通すための切り欠きが小さく、配線を通すのが大変でした。配線の取り付けもねじ止めなので面倒ではありますが、安い製品ですからこの点は仕方ないでしょう。

株式会社YKK 様2019-11-13
用途:
PHVの給電環境整備

アース線の取り出しのための穴も多く加工不要。環境を選べない車載用にはこうした汎用性は重宝します。

2017-08-07
用途:
エアコン接続
対象商品:
35183373

100ボルトのエアコンの接続に使いました。いまのところ問題ありません。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2016-06-15
用途:
エアコン
対象商品:
35183373

出荷が早く、価格的にも良かったです。

楽器修理工房 様2015-06-23
用途:
プリウスPHV車の充電用200v電源コンセント
対象商品:
35183373

VVFケーブルを繋ぎこむ時、角型コンセントの側面を切り取らねばならないが、ペンチなどで折り曲げるように切り取ると予定以上の範囲に割れが生じる。もっと確実にVVFケーブルの幅だけが簡単に切り取れるように加工しておけばベスト。アース用の線を繋ぎこむ場合も同じ。今回は金きりノコで切り取った。