測定コードのレビュー

平均満足度 4.62 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
測定コード 共立電気計器
共立電気計器
959 / 税込 1,055
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-08
用途:
メンテナンス

他社製テスタの測定コードの傷みがひどくなってきて、交換用として購入。メーカーが異なるので流用できるかどうか心配でしたが、一般的なサイズなのか全く問題なく流用できました。使用感も良いと思います。

2024-04-29
用途:
中古のデジタルマルチメータの無くなったリード線の補完用途
対象商品:
45506194

接続問題なく使えそうです。安価で代替え品として有用です。

2022-01-19
用途:
導通チェック
対象商品:
45506194

テスター用のリードの端子台側をカットして、電池とブザーにつないで使いました。
電線はしなやかで使い勝手がいいですね。ピンもしっかりしていてGOOD
できればこれに合う端子台があればもっと利用価値があがるのに

2019-12-20
用途:
電気回路の測定
対象商品:
45506194

テスターの測定コードが切れてしまったため新調。
純正品なので特にいうことは無し。

2019-03-27
用途:
テスター
対象商品:
45506194

コードと持ち手の接続部が堅牢で引き抜きや曲がりに対して強そうです。保護キャップが付属しており丁寧な作りでした。テスター本体が故障するよりもテスト棒の方が切れてしまう事が多いので、その代替品として好適です。

2018-11-13
用途:
整備作業
対象商品:
45506194

MAS838の測定コ-ドとして使用 差し込み口が長いですが、使用出来ます
又コ-ドの長さも長くて良いです。

2018-11-12
用途:
自動車修理
対象商品:
45506194

純正品よりかなり安いのですが、品質に遜色はないのでいつも購入しています。

2018-11-04
用途:
電気系統の保守点検
対象商品:
45506194

各部分にキャップなどの保護がついていてとても好印象です。

2016-09-28
用途:
テスターのリード
対象商品:
45506194

市販の安物と違い 電線が普通より太いです 信用度あります が 気温が下がると 使いにくいかもしれません

1人が参考にしています
2016-11-24
用途:
電気工事  家電の修理
対象商品:
45506194

測定側のピンの絶縁が長いのでいいです。
測定側のつばは持ちにくい、

2016-10-22
用途:
制御盤の修理
対象商品:
45506194

代替え品ですが、支障なく使えました。

2016-06-10
用途:
交換用として
対象商品:
45506194

モノタロウブランドクランプメーターMR-306Aのコードが傷んだので、交換用として使用しています。
値段の割にしっかりしていて、長さも長めなので使いやすと思いました。

2016-05-08
用途:
電圧測定
対象商品:
45506194

MAS838でも問題なく使用できました。

有限会社佐々木機工 様2016-03-07
用途:
電圧導通の確認
対象商品:
45506194

コードが太くて使いやすい

2013-10-28
用途:
配線確認
対象商品:
45506194

以前購入したモノタローブランドのテスターの配線を紛失して困っていましたが使用できたので助かりました。

1人が参考にしています
2014-02-05
用途:
電圧、電流の測定
対象商品:
45506194

コードを無くしてしまったので購入しました。
問題無く使用出来ました。
端子の部分が小さめですが、この方が都合いいので気に入ってます。