ベアリング装備チューブカッターのレビュー

平均満足度 4.53 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベアリング装備チューブカッター スーパーツール
スーパーツール
3,698 / 税込 4,068
ステンレス管から銅管までスカット! 【用途】ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中元不動産 様2016-07-06
用途:
単管パイプで車庫を製作時に使用
対象商品:
35195526

単管パイプの長さが長いときに切断するのに使用しています。
グラインダーより安全に切断できます。

2人が参考にしています
東海信和株式会社 様2018-05-21
用途:
足場材を切断する時。
対象商品:
35195526

ベアリング付きのですむず切れます、コンパクトので狭いところでも切れます。

1人が参考にしています
2016-02-21
用途:
ステンレスパイプのカット
対象商品:
35195517

いい商品ですね~
スパッと軽くカットできます。パイプ端の5ミリ程度のカットも可能だが5ミリ以下は無理。
最初からぐるぐる回してしまうとらせん模様になってしまうそうで取説にあるよう扱うのがベスト。
とにかく軽く簡単に切れるのがいい。

2人が参考にしています
2014-04-14
用途:
単管パイプ48.6 2.4mm厚カット
対象商品:
35195526

15本位カットしたら刃がダメになりました。もう少し気長にゆっくりやれば、あと5本位はいけるかも。この値段でこの本数切れれば十分だと思います。

3人が参考にしています
2014-09-09
用途:
オートバイのハンドルを切断
対象商品:
35195517

ハンドル長を短くする為に購入。
とても簡単に、あっという間に切断できました。
切断面は綺麗(バリは取る必要があります)です。
選ぶポイントとしてはベアリングの多さでしょうか。
そのおかげで弱い力で安定して回転させることができました。

2人が参考にしています
2012-03-14
用途:
機内配管
対象商品:
35195526

電気を使わないので、「チョコット作業」には最適です。切れ味も問題なくスパッと切れました。重さも気にならずいつも腰道具に入れて使ってます。大変重宝しています。

2015-12-18
用途:
単管パイプの切断
対象商品:
35195526

厚さ1.8mmの単管パイプの切断に買いましたが切断に時間がかかりすぎる。5回ぐらいで刃がボロボロで使いものにならない。替え刃の価格も安くないので、今はグラインダーで切断してます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-12-13
用途:
SUSのガス配管
対象商品:
35195501

SUSの1/4・3/8・1/2等のパイプを切断するときに使用。
全長も手頃で、配管スペースが狭い場所でも工夫次第で活躍してくれます。

1人が参考にしています
2014-08-18
用途:
空調配管工事
対象商品:
35195501

銅管しか切断しませんので、特に不具合はありません。
軽い力で切断出来ますので、手も疲れません(←特に狭い箇所)。
切り口のバリは少ないほうですが、フレア加工するには少し不安です。

2人が参考にしています
2012-04-18
用途:
油圧鋼管の切断(おもに6~12mm)
対象商品:
35195517

結構 軽く切断できて良いです、
買ってよかったです。

2012-01-23
用途:
簡易ハウスの解体で使用です。 19mmのパイプが簡単に切れました。
対象商品:
35195517

十分です。

1人が参考にしています
2011-01-08
用途:
各種パイプ切断
対象商品:
35195526

商品説明では、
●切断能力(mm) パイプ: (外径)5~50(最大肉厚)3
とありますが、届いた製品のパッケージには「4.5~45mm」とあります。
最大径の45mmと50mmのたった5mmですが、標準的な足場パイプの48.5mmが切断出来ません。
商品説明では50mmとあったので対応できると思って購入したのですが、使い物になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。この商品は外径が45mmから50mmに仕様変更となっておりお客様には旧品が届いたようです。別途対応させていただきますので、宜しくお願い致します。