OリングPシリーズ赤シリコンのレビュー

平均満足度 4.52 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングPシリーズ赤シリコン NOK
NOK
59 / 税込 65
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
69件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-30
用途:
海外物のコーヒーマシンメンテ
対象商品:
35215905

何も問題なく使用でき、良好です部品の納入も早くたすかりました。

2017-10-03
用途:
エンジン組み立ての際に使用
対象商品:
35216255

純正のNBRが52円ほどで、こちらのシリコンは92円だったので、迷わずシリコンを選択。
赤いのもちょっとかっこいい(笑)
こういったちょっとした部品は、純正よりもバラで買った方が安心です。
(硬さデュロメータや耐熱性、復元性など勉強は必須ですが)

上原工業 様2017-07-14
用途:
良いですね
対象商品:
35216185

2stバイクは、いろんな所にOリングを使っています。
汎用品で低価格なものに置き換えられるのは大変助かります。

2017-06-23
用途:
SSの排水口のパッキンに
対象商品:
35216544

一個単位で買えるのが良い。農機具屋に頼めばこの価格では買えない。

2022-09-07
用途:
バイク整備
対象商品:
35216255

赤シリコンのOリングは種類がないんで、できればもう少しバリエーションが欲しいですね。

久保製作所 様2018-02-01
用途:
si-rinngu
対象商品:
35216133

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

2018-04-18
用途:
水中ライト
対象商品:
35216054

同じサイズが見つかり助かりました。到着も早く良かったです。

2017-05-22
用途:
ステンレスボトルの水密用に購入。
対象商品:
35216325

ちょうどよいサイズできっちり収まって今のところ良好です。

Ms Factory 様2018-01-27
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35216063

キャブレターのOリングの交換用に購入しました。純正でなくても問題ないです。

2017-03-09
用途:
60年前に製造販売された、レトロな8ミリ映写機のモーターベルトとしての使用です。
対象商品:
35216325

本来の用途はパッキンだと思いますが、運動用という言葉に惹かれて購入しました。
昭和32年製の8ミリ映写機ですので、インテリアとして鑑賞していたのですが、折角入手しましたので、ランプを点灯させ、モーターを駆動させてあげたくなり、今回、リングを購入してメンテナンスが完成しました。
お蔭さまで立派に映画の上映が可能になり当時の楽しげな映写会が偲ばれます。

1人が参考にしています
2016-11-18
用途:
ラジコンボート
対象商品:
35216081

数年前からこのタイプのリングをマフラーの冷却リングとして使ってます、耐熱、防水タイプとしてとても重宝してます、今までアメリカ製のボート用のoリング使ってましたが、高いです、それにくらべこれは、半値で買えて助かります

2016-08-01
用途:
ガソリンタンクパッキン
対象商品:
35215914

耐ガソリン性があるものを探していますが、今のところ使えています。定期交換は覚悟していますが、安価なのでOK

2016-04-06
用途:
2ストチャンバーのフランジシール用
対象商品:
35216325

2ストバイクのチャンバー用に購入しました。
マフラーメーカーから補修用部品で同等の物を買うと1000円くらいする上に、送料まで取られるのでこちらで他の物とまとめ買いして安く上がりました。
安い上に、サイズが細かく明記されているし、即日発送なのでとても利用しやすいですね。

2018-03-05
用途:
試用
対象商品:
35216027

購入して試しで使ってみましたが、微妙にサイズが合わず使えませんでした。

やぶもとシーリング 様2017-02-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
35215905

一つから買えるのはありがたい。
特に問題なく使っています。

2016-10-30
用途:
散水ノズルの補修
対象商品:
35215993

Oリングが劣化し、水が漏れている状況でした。こんな小さな部品一個で完璧になおりました。

2021-09-06
用途:
液体自然落下のファンネル用パッキン
対象商品:
35215887

スプリングで密着・脱離を繰り返す使い方ですが,1日で切れました。残念です。

マルム良品 様2017-02-05
用途:
機械のメンテナンスの為購入
対象商品:
35215887

機械のメンテナンスの為購入しました。115度程の高温域で使用しますが、内径か質に個体差が有る様で機械に装着後、数分の稼働で不具合が起き交換する事もあります。

MonotaROからの回答

お調べいたしましたが、4C P-3 Rの使用温度範囲としては適正でございました。
流体や圧力によって適否が異なる場合もございます。
別途、詳細ご連絡シートがございますので、調査等ご希望でしたらそちらをお送りさせて頂きますので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

2016-05-10
用途:
ゴム製と交換
対象商品:
35216011

ゴム製のoリング(4mm)がひび割れて見た目が悪くなったので、シリコン製を探して、この商品を購入しました。こちらは2mmなので2本合わせて使っています。滑り止め用なので4mmでなくても2mmを2本並べて使えばokです。

2016-04-06
用途:
2ストチャンバーのフランジシール用
対象商品:
35216325

2ストバイクのチャンバー用に購入しました。
マフラーメーカーから補修用部品で同等の物を買うと1000円くらいする上に、送料まで取られるのでこちらで他の物とまとめ買いして安く上がりました。
安い上に、サイズが細かく明記されているし、即日発送なのでとても利用しやすいですね。