パッキンLBHシリーズのレビュー

平均満足度 4.81 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パッキンLBHシリーズ NOK
NOK
339 / 税込 373
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます 【用途】往復運動用ダストシール
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-18
用途:
メキシコビートルFuelCap
対象商品:
35221042

メキビーのフュエルキャップのパッキンとして使用できます

2025-08-02
用途:
油圧シリンダーパッキン

運搬車のダンプ用ピストンシリンダーパッキン劣化で油漏れで、この商品を購入し交換しました。その後4年になりますが漏れもなく順調に作動していますので材質は良いかと思います。希望耐久性最低10年と見ています。

2025-06-09
用途:
機械部品のメンテナンス

今までの仕入先は少量だと値段が高くなるのでこちらで購入
納期も早く助かっている

2025-06-01
用途:
パッキン
対象商品:
35221042

多種多様で必要サイズが探せて良かったと思います。必要なサイズがなかなか探すことが困難でしたがサイズが豊富にあり助かります。

佐藤組 様2023-11-26
用途:
車のシャフトに使用
対象商品:
35220954

車のフロントシャフトオーバーホールでOリングのついでにこちらの形のゴムも交換特に不具合無く取り付け出来ました

有限会社佐野光学 様2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35221505

へこみのある座金に埋め込まれたパッキンの交換用に探しました。
中々同じようなものが無く仕方なくこれを採用しました。
あと2mm薄い物が有ればぴったりでしたが何とか使えています。
この商品に問題がある訳ではなく無理やり代用品として使っていると言う事です。

3人が参考にしています
2023-02-27
用途:
エンジン高圧洗浄機
対象商品:
35220911

ポンプの修理に使いました。何台も修理に使用し複数回注文しています。非常に便利です。

1人が参考にしています
2023-08-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35220927

安価で、品質もよく満足している。耐久性の面が気になるところ?

1人が参考にしています
2022-08-26
用途:
油圧シリンダー
対象商品:
35221042

全ての部品が揃えられて良かったです。仕様も問題ありません。また機会があれば利用させて頂きます。

1人が参考にしています
2021-11-22
用途:
農耕用トレーラのダンパーに使用
対象商品:
35221006

農耕用トレーラのダンパーがオイル漏れを起こしていたので、
交換しました。
交換後、オイル漏れが改善されました。

2人が参考にしています
2021-05-16
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
35220936

トラクターの油圧シリンダーの修理に購入しました
問題なく動作しております。

2人が参考にしています
2022-03-06
用途:
作業機の補修部品
対象商品:
35220954

サイズもピッタリで品質も満足で目的通りに使用できました

2021-01-27
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
35220927

タイヤチェンジャーのエアシリンダーパッキン交換に使用しました。エアの漏れが酷かったのでシール交換したのですが、ダストシールも硬化してたので同時交換しました。

1人が参考にしています
2020-08-09
用途:
除雪機のオイル漏れ修理
対象商品:
35220972

除雪機のチルトシリンダーに使用しました
純正でシールのみの部品設定かなくシリンダーごと交換するしかありませんでした
激安で直ったので大満足です

1人が参考にしています
小山農園 様2020-05-19
用途:
pc05-1のブレードシリンダー修理
対象商品:
35220972

古くてぼろぼろになったので交換のため購入、ちょっと柔らか目でしたが、ダスト用なので、今のところ問題なく使っています。

コジマフーズ株式会社 様2020-03-14
用途:
あってよかった。
対象商品:
35220902

シリンダーの漏れの原因がこのパッキンで、このサイズと形がドンピシャでした。これがあったので、シリンダーを新しく購入するという無駄が防げてよかったです。

2019-07-02
用途:
刈払い機
対象商品:
35220936

刈払い機(ラーニーBR19-2) かなり古いけど故障が無いので20年ほど使用中ですが、燃料キャップから漏れるのでパッキンを探していましたがジャストフィットでした。

2018-09-10
用途:
油圧シリンダーのメンテナンス
対象商品:
35221137

長年使用しても柔軟性が良いです。シリンダー内に異物混入がなく良い製品です。

1人が参考にしています
九十九里自動車工業 様2018-07-02
用途:
トラクターバケツト油圧シリンダーシールとして使用
対象商品:
35220945

ぴつたりおなじシリンダーシールとして使用しました。

2018-09-12
用途:
油圧シリンダーのメンテナンス
対象商品:
35220972

修理交換待ち、NOK製は使いやすいし、早く届いてうれしかったです。