RS標準スプロケットRS25のレビュー
2025-03-24
- 用途:
- 機械製作
スプロケット部とネジ止め軸受け部が分離破壊した。
一体式でないのか。溶着してあるのか教えてほしい。
MonotaROからの回答
チェーンが掛かるスプロケット歯部とナベ小ねじが付いているボス(ハブ)部は焼結合金の一体成形品となります。
有限会社 アルバ電子 様2023-12-10
- 用途:
- 回転軸から回転パルスを取り出すのに使用
- 対象商品:
- 35274626
スポロケットの先端を近接センサーで検知し、パルス出力を出すのに使用しました。
ロータリーエンコーダーですと、パルスが細かすぎるので、丁度良かったです。
1人が参考にしています
2022-09-23
- 用途:
- 電動(木製)車椅子のDIY製作
- 対象商品:
- 35274513
ツカサ製ギアドモーター(軸径φ8)が余っていたので、それを使って何か作れまいかと思案。こちらでちょうど良い歯車を見つけることができたためモーター駆動の椅子を作ることに。止めネジ付きなので容易に設計&製作を可能でした。
1人が参考にしています
2020-11-20
- 用途:
- ラジコンカーに使用
- 対象商品:
- 35274784
まだ試運転はしていないが、取り付けた感じはよい。価格も安いと思う。ただ、取り付けねじは、6角レンチで取り付けるタイプが、よく締まると思う
1人が参考にしています
Smart 様2018-05-26
- 用途:
- 動力系駆動箇所に使用
- 対象商品:
- 35274531
以前は緩み止め無しを購入していたのですが、加工作業短縮の為にこちらを購入に切れ変えたら加工作業時間が大幅にUP!しました。
朝日連峰開発株式会社 様2017-06-26
- 用途:
- DCモーター取り替えたら軸径が6mmから 8mmになって。
- 対象商品:
- 35274531
種類豊富で、大変助かりました。
ネットで検索したが、ヒットしたのは、こちらだけでした。
2016-02-26
- 用途:
- 小型機器のチエーンドライブ用
- 対象商品:
- 35274504
当初 自転車のチエーンを使う様に考えて居ましたが、標準ローラーチエン RS25を
使うとかなりコンパクトに仕上がり、とても使いやすいと思います。
モーター軸径が同じなのでぴったりです。
ファーム保坂 様2023-08-31
- 用途:
- ばらまき機の電動化
- 対象商品:
- 35274827
手動のばらまき機を電動化しコンベアー延長するも、動きが今一つ、そこでチェーンローラーを追加で組み込みその動力伝動用として使用