2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.40 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35308366

交換後 毎日乗る方には問題なく使えますが、10日も放っておく事が続くと要充電となります。
安価なので問題ありません

株式会社ライズ 様2015-07-03
用途:
バイクですよ
対象商品:
35308366

今まで乗らずにほっといてたので心配でしたが、すぐに使用で着てよかったです。、

GAIN TIME 様2016-02-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35308384

価格が手頃

2015-07-26
用途:
交換用
対象商品:
35308384

良い。意外と使える。

2015-05-13
用途:
ホンダ リード110に使用
対象商品:
35308384

5ヶ月使用で、ダメになった。
話にならない。
安物は、気を付けよう!!!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2014-10-13
用途:
バイク
対象商品:
35308384

ずっとかけてなかった単車につけて、一発でかかりました!

2014-09-30
用途:
バイクのバッテリーです
対象商品:
35308366

良いです

2017-04-24
用途:
交換
対象商品:
35308357

すでに注入済みなので届いてからすぐに取り付けが可能。
品質は不明だが、こちらに交換してから問題は起きていません。

1人が参考にしています
ZERO 様2016-01-26
用途:
バイク用のバッテリー
対象商品:
35308384

一年過ぎたら、壊れたふざけるなレベルの商品

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

design office NEXUS 様2013-11-13
用途:
バイクのバッテリーアップ
対象商品:
35308366

取替え後、一発でエンジンスタート!余分なメンテナンスが入らずにとっても簡単でした!

2013-10-16
用途:
スクーターのバッテリー
対象商品:
35308366

すぐ使えるのでとてもよかった

2013-07-09
用途:
バイクの開放型バッテリーの交換バッテリーとして使用
対象商品:
35308366

バイクは、開放型バッテリーを付けているんですが、液補充などを考え、今回、密閉型を付けることにしました。
付けるバイクは、セルがないので、高回転となれば十分充電が可能と考えています。
下がれば、充電器接続と当初から考えての交換で、しばらく使用してみようと思っています。

2014-10-27
用途:
スクーター用
対象商品:
35308357

半年持たなかった。

1人が参考にしています
2013-07-11
用途:
アドレスV125にて使用
対象商品:
35308375

2年半使用していますがそろそろ交換を考えさせられる弱り具合です。このバッテリーに限らす毎年冬には充電器を使って補充電して使用してきました。価格から考えればごく普通の品質と思えまが・・・現在は台湾ユアサの平行輸入品が同程度の価格ですから魅力がないですね。

SAKURA CAR SERVICE 様2013-05-30
用途:
車検時にバッテリー交換しました。
対象商品:
35308393

エンジン一発で始動しました。バッチリです。

2013-07-09
用途:
バイクの交換バッテリー
対象商品:
35308366

特に支障なく、使用してます!!

2012-08-25
用途:
農機具に使うようです。(主人に再注文を頼まれ入力しているのではっきりは不明ですがそんな話をしていたようです。)
対象商品:
35308402

主人が注文使用するのですが、仕事先からの電話で追加注文を頼まれましたので
とても満足していると思います。
大変迅速なお取引と価格に満足していました。
欲を言えば大きな箱の中で、新聞紙を丸めて詰めていただいていましたが角っこに商品が寄っていましたので、安定感あるようにもう少し詰め物を入れて頂くと安心です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品管理及び配送時の管理について、改善に努めさせて頂きます。

2013-11-27
用途:
ロータリー除雪機に使用です。
対象商品:
35308427

色々な口コミ評判の賛否両論記述を読んで、安かろう悪かろうと不安感じましたが、思い切って注文しました。届いた実物はきれいで液漏れ腐食も無く改善されたのかなと思いつつ、これからの厳冬期に期待して使おうと思ってます。

2012-09-11
用途:
中華バギーのバッテリー交換に。
対象商品:
35308357

バッテリーが痛み、セルモーターが回らなくなってたものの、問題なく走るのでそのままにしていましたが、カタログ見ていたら新品がわずか千五百円で買えるではないですか。
なら試しに、と他を買うついでに注文してみたら、セルモーターの回る勢いが段違いに良くなり満足しています。あとは寿命ですが、この値段ならまた買えば良いかと思います。
交換も+/ーの端子を外して置き換えるだけですので簡単でした。

1人が参考にしています
Total Car Service HERO 様2012-08-03
用途:
オートバイのバッテリー交換
対象商品:
35308357

値段も安く、最初からバッテリー液も入っているので、届いてすぐ交換できるのが良かった。
ただ、もう少し設定・種類が多いと良いと思います。