フリーコーナー(フレキ)のレビュー
- 用途:
- ダクト交換
- 対象商品:
- 35352396
この商品を20年ほど前に設置したリピーターです。さすがに汚くなってきたので交換。おもいっきり直射日光があたる箇所に設置していましたが割れたり裂ける事なく頑張ってくれました。しかし取り外しの際に力を加えたら真っ二つに割れてしまいましたが、20年持った実績は揺らぎません。ありがとう!
- 用途:
- エアコン取付
- 対象商品:
- 41681525
配管がカバーできると思い購入しました
壁から60cm程を隠すために、使用しましたが、どう考えても先に配管に通しておかないと
後からでは通りません
先に通していると、配管が接続できません。
そこでこのフリーコーナーを縦にカッターで割りました。
そうして配管が完了後 切断面を裏にして被せました、ウォールコーナーも使用して
仕上がりはとても綺麗にできました。
耐久性で無理かも知れませんが、もう少し柔らかくして頂きたいです。
- 用途:
- 機械装置
- 対象商品:
- 41681342
ドレン配管の段差を処理する為、今回使用してみましたが思った以上スッキリとまとまり
感激しました。
- 用途:
- 割って後付フレキに
- 対象商品:
- 35352396
強度随分と落ちますが、既設の設備に後付するため、裏側をナイフで割り、はめ込みます。
他に後付用もある様子ですが、こだわらないところではこれでもよいかも…です。
- 用途:
- 古いエアコン配管保護テープが剥がれてきたので
- 対象商品:
- 41681884
このジャバラは紫外線の日射時間が多い場所だと早く駄目になる様で よくボロボロになった姿を見かけますね
10年持てばいいでしょう
交換は簡単なので 安いし また買えばいい
- 用途:
- エアコン設置後
- 対象商品:
- 35352396
既設置のエアコンの配管の保護の為に使用しましたが中央を分離して配管を覆った後再度元に戻す時に、出来れば分離した部分が引っ付けられるようにはめ合わせられるようにしてあれば後の造作がなくてよい。
- 用途:
- エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため。
- 対象商品:
- 41681701
エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため、特に配管が緩やかに曲がっている場合に使用すると見栄えが良くなりました。
- 用途:
- エアコン工事
- 対象商品:
- 35352396
多分、5度目のリピートオーダーだと思う。室外機を変則的な場所に設置するとき、ペアコイルの対候性被覆として非常に便利である。キレイかつスマートに仕上がる。値段も安いし、また、注文すると思う。
- 用途:
- エアコン冷媒配管カバーのメンテナンス
- 対象商品:
- 35352396
劣化によりボロボロになっていた冷媒配管カバーのコーナー部分に使用しました。
必要な2か所の長さに合う商品が無い為、本商品を中央部分で2つに切るとジャストフィット!
価格も安く満足です。
- 用途:
- エアコンのダクト取付
- 対象商品:
- 41681342
既設エアコん配管に後付け施工しました。本品の裏側に切り込み線に沿って縦切断し、屋外段差を越える場所に取付ました。スリムダクト70の内径と同サイズにてジョイントなしで接続できます。尚、縦切断した場合はフィット感が落ちますのでコーキング処理をお勧めします。
- 用途:
- エアコンの配線配管のテープが紫外線でボロボロなので
- 対象商品:
- 35352396
エアコンの配線配管のテープが紫外線でボロボロなので、カバーする目的で紫外線保護剤として使用します。製品が届くのが大変遅く不安でした。
- 用途:
- エアコン配管ダクト修復用
- 対象商品:
- 35352396
今まで使用していたものは、90度の折り曲げ部に穴が開き、中の配管が
露出してしまいました。その交換・修復に使用しました。
曲がり部がかなり固く、力がかかっている状態なので、経年的に今までと
同様なことが起きる可能性があるように思えるので、今後の注目点です。
- 用途:
- エアコンの配管
- 対象商品:
- 01250603
化粧カバーと一緒に使っているが、紫外線による劣化があり真っ先に傷んでしまう部品です。いったん取り付けると配管を外さない限り交換できないのが難点。
耐久性の向上に期待します。
- 用途:
- クーラー配管のカバー取り付け時
- 対象商品:
- 35352396
安価で、後付けが簡単なので、再購入しました。
しかし、耐久性に難ありで1年前に取り付けた、ジャバラ部分が耐光性難ありでボロボロしつきました。耐光性改善の必要性ありです。
- 用途:
- 電気給湯器配管保護
- 対象商品:
- 35352396
配管にうまく取り付けることができました。配管の周囲長がコーナーの口径よりも大きかったため、縦にハサミを入れて広げて取り付けることができました。