シリコンシーラントのレビュー

平均満足度3.73(285件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンシーラント モノタロウ

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。

285件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 35338213
2011-03-29
用途: 屋根瓦の合わせ目に使用、また屋根漆喰と併用して使います。

まだ使用していませんが、工業会の規格品と書いてあったので安心して購入。

対象商品 : 35338204
2011-09-05
用途: 電気工事、設備工事に使用

ノズルの根元ネジの部分にやや強度不足を感じます。

1人が参考にしています
対象商品 : 35338204
2012-09-23
用途: 内装業
建設業・工事業

9/23 ラスト1本手を付けました

今のところ使えました

対象商品 : 35338204
2011-06-13
用途: 液状パッキンの代わりに使用
坂口農機店合同会社 様

今のところオイルもれもなし十分使えるのでは。

対象商品 : 35338204
2013-11-22
用途: 耐油耐圧耐熱部のコーキングとして
セミカワグループ 様

他のものと大差はありません。
先端をカッターで切るような絵が書いていたのでカッターで切ろうと試みましたが、
カッターでは切れない硬さでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 35338213
2013-12-17
用途: エクステリアの防水
藤川アルミ住建 様(建設業・工事業)

満足出来るのは価格、改良して欲しいのはノズルが外れやすい事とカッターで切れにくい事。
それと使うと分かるが必ずパシュと音がして空洞部分がある。 100%です。

3人が参考にしています
対象商品 : 35338213
2011-02-22
用途: 建築工事

特に今までのシーリングと違いはかんじませんでした。ただ品質はわかりません
と言うことで、星4つにしました。

対象商品 : 35338204
2011-03-11
用途: コーキング

時間がたつと中がすぐ硬化してしまうのが心配

対象商品 : 35338204
2013-12-20
用途: 穴埋め等

あまり使い勝手がよくない。先端のカットは上手く切れないし、固まるスピードも遅く感じました。

対象商品 : 35338213
2012-04-03
用途: 高断熱・高気密 住宅のシール 目地止め

住んでみないと効果がわからないがシールはできてると思う。 安いので大胆に使用できる、カッターでうまく切ればノズルの折れ等は今のところ無し 箱で買うとノズルもカズ分ついてくるので 予備用が増えて使用に問題がない。

対象商品 : 35338204
2012-09-12
用途: もう買わない
建設業・工事業

今後 近場のホームセンター オリジナル品190円に変更します

2人が参考にしています
対象商品 : 35338213
2013-12-02
用途: 穴あけ後の防水処理
建設業・工事業

纏めて購入しましたが保管中ノズルが外れやすく一度封を開けたら固まって使えません、安くても捨てる方が多く残念です

4人が参考にしています
対象商品 : 35338204
2013-09-08
用途: アンテナ、エアコン
アシスト 様

この商品は先端のノズルが独自の企画ですので、使い悪い。よく先端ノズルが外れる。一般の企画に変更して頂きたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 35338213
2012-06-12
用途: 防水
電気・ガス・熱供給・水道業

金額も安く良いのですが、グレーも追加してください

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 35338204
2012-05-18
用途: 防水

どうせなら一般規格の330mlにしてほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 35338213
2012-02-15
用途: 看板屋による施工。
アイ・バン株式会社 様

通常のコーキングより量が少し少なめですが、、コストダウンで商品自体も変わりません。最近また再購入しました。オススメの商品ですよ。

対象商品 : 35338213
2013-07-24
用途: 溶接個所の密閉度を確実にするためにシール材として使用
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

製品の品質には他社有名メーカーとそん色ないですが、ノズルの取付部分が甘く使用中に何度も、ノズルが外れることがある。数本使って同じ状態なので、不調品ではないと思うので、ノズル取付部の改善を求めます。

3人が参考にしています
対象商品 : 35338204
2013-05-24
用途: 接着剤として両面テープとの併用で。

ノズルが細すぎる。他メーカーとのノズルの互換性がないので材料の出口付近が固まったら終わりですね。
品質としては問題なさそうなのでカートリッジの改良が望まれる

1人が参考にしています
対象商品 : 35338204
2011-05-26
用途: 多種多様の万能用途
建設業・工事業

国産品と同等だが長期安定か否かは不明。何等の問題なし。

対象商品 : 35338204
2012-03-20
用途: 浴槽とタイルの目地の補修

問題なく使用できました。