シリコンシーラントのレビュー

平均満足度 3.73 (285件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンシーラント モノタロウ
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
285件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-03-02
用途:
外壁のこーキング
対象商品:
35338204

取り合えずの防水ならこれで十分!

2012-01-19
用途:
太陽光パネルへの作業
対象商品:
35338204

価格的に作業的にも問題なし! 施工後の耐久性は不明だが・・・ 他色も(3色程度?)ほしいところだが、わがままか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2013-04-02
用途:
瓦等の接着に使用
対象商品:
35338213

カートリッジから押し出す時に、かなりの力が必要な為、手が痛い!
もう少し楽に出す事が出来れば非常に良い。

朝倉住設 様2013-03-18
用途:
壁貫通部の防水処理
対象商品:
35338204

大量に使用する事が有った為 久しぶりに価格の安い日に箱で購入した。以前から多くの方に指摘されて要るノズルの取付部は まったく改善されてない。値上げはしても 品質は上がって無いですね・・使い手側の気持ちを理解出来ないようです。
相変わらずノズルがすぐ外れるので ねじ込み部分に25mmのコーススレッドを貫通させて使ってます。ガンとの干渉も無くスムーズに出ますし、ノズルが簡単に外れる事も無いです。ひと手間要りますが一度お試し下さい。

3人が参考にしています
2012-12-24
用途:
接着剤代わり程度とか
対象商品:
35338204

今まで何度か購入していますが、量が300mlと他のカートリッジに比べて33mlも少ないことにやっと、最近気付きました。
最近、同剤他社製品が金額もほぼ同じ位のものも売られています。ノズルが独特な形状をしているため、余ったノズルを他のシーリング材のノズルに使い回したりができないなどのデメリットもあり、価格のメリットが少なくなっている今は、購入機会が減るかなと思われ。。。
せめてノズルだけでも形状変えられませんかねぇ

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

2012-03-19
用途:
雨戸枠の補修
対象商品:
35338204

安くても効果が良かった。

2011-06-04
用途:
隙間コーキング
対象商品:
35338213

乾きは早い。
溝が浅いのか短いからなのか分からないが、ノズルが取れやすい。

2013-06-14
用途:
屋根の防水
対象商品:
35338213

1年で劣化、剥がれました。

2013-03-22
用途:
シーリング
対象商品:
35338213

普段使用しているものより量はすくないが、品質はかわらない。
また購入するとおもう。

1人が参考にしています
2013-02-03
用途:
・穴埋め ・防水
対象商品:
35338204

購入時、ノズルが同封されていなかった。
届いて使ってみたら毎回ノズルが外れる。
外れた根元からあふれ出てくる。
某ホームセンターオリジナル商品の方が安価でノズルが外れない。
(大手コーキングメーカーと変わらない使用感)
改善されない限り、次回購入は無いでしょう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2012-12-22
用途:
雑工事
対象商品:
35338204

量販店で売ってるものと同じです。

2012-10-10
用途:
内装
対象商品:
35338204

ホームセンターのほうが断然に安い

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

仕入交渉に努めます。

有限会社フォックシー 様2012-10-26
用途:
電気工事の屋外貫通部に充填
対象商品:
35338204

価格がホームセンターと同じくらいなので、ついでに買う程度・・・

3人が参考にしています
2012-08-10
用途:
トラック車体製作時 隙間埋め
対象商品:
35338213

7月に24本入りで購入したのですが、8月10日 本日使用したところ、中身が部分的に固まっていました、商品記載の保管期間 1年と記載してありますが、同梱品 全て製造2011.9と書いてあります。
7月の購入品で製造年月日2011.9、あと2か月しか保管期間まで無いような物はまずくないですか?
しかも未開封で1年経過していないのに中身が硬化しているようではどうなんでしょうか?

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。別途対応させて頂きます。

小出商会 様2011-11-02
用途:
隙間への補充、充填
対象商品:
35338213

問題無く使用できます。

山田電器株式会社 様2012-10-18
用途:
穴埋め
対象商品:
35338213

値段には満足、ノズルが使いにくい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

2012-01-19
用途:
タンクネジ部のシール

シリコンシーラントとありますがシリコンは無機物のシリコン(金属)を意味します。正しくはシリコーンシーラントです。セメダイン製品を見れば分かります。商品の箱にまでシリコンシーラントとあると、製造業者のレベルが疑われるでしょう。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。大変勉強になりました。
勉強不足で至らない点も多々有りますが、日々精進してまいります。
また、この商品につきましては商品名ということも鑑みこのままでの販売とさせていただきます。

田中左官 様2012-04-03
用途:
瓦の接着等に使ってます。
対象商品:
35338213

先端の部分を他社(コニシ他)製品と同様にしてほしい。
カッターでカットするのは面倒です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーへ申し伝えます。

村山板金工業所 様2011-09-03
用途:
板金のジョイント部の防水
対象商品:
35338204

少し硬さを感じたが 問題なく使用できた

はらだ住設メンテナンス 様2011-09-23
用途:
器具の取付仕上げ
対象商品:
35338204

今まで使用していた物と変わりなく満足しています。