ステンレスノズルのレビュー

平均満足度 4.73 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスノズル エーゼット
エーゼット
299 / 税込 329
51件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-30
用途:
潤滑剤の塗布など
対象商品:
35442827

奥まった所の潤滑剤など塗布時にノーマルノズルと交換して使用。確実に狙った所に散布できる。

2021-12-22
用途:
スプレー塗布
対象商品:
35442732

物凄く便利な物だが、価格が少し高い気がする。これだけを買うなら、ステンレスノズルが最初から付いている製品を買った方が得か。

2019-02-22
用途:
車のエンジンの狭い所のグリスアップ
対象商品:
35442827

車のクラッチが鳴く為
普通のグリススプレーのスプレーノズルでは、ピーポイントに届かず、300mmのノズル交換
見事にピーポイントに届き、鳴きも治まりました。
有り難う御座いました。

2020-10-03
用途:
スプレー缶に
対象商品:
35442732

使いやすい。10本セットでもいいので、もう少し安くしてほしい。

1人が参考にしています
アコルト 様2018-10-31
用途:
接点潤滑油を細かい所に使うため
対象商品:
35442732

既存の物では周りにも付いてしまいますし、
本当に使いたい場所に届いているか不安だったのですが
これを使うと使いたい所にだけ使えました
非常に役に立ちました

2019-02-22
用途:
奥まった所への注油やカーボン除去剤注入
対象商品:
35442836

金属なので好きな形に曲げて整形できます。私は排気ポートにカーボン除去剤を注入してみました。除去できたかは分かりませんが。

2018-11-22
用途:
バイクのワイヤーに
対象商品:
35442811

バイクのワイヤーに注油するときに
使用ひましたがとてもほそいので
良かったです。

2019-04-21
用途:
カートのメンテナンス
対象商品:
35442827

大変使いやすく助かっています。ありがとうございます。

2018-05-14
用途:
メンテナンス時
対象商品:
35442872

付属のノズルでも良いのですがこの商品とロングノズルタイプの2つが手元にあるととても便利になります。狭い所でピンポイントに潤滑させたい時にしっかり届き、変に曲がったりしない。

江崎新聞店 様2018-04-13
用途:
ヤマハニュースギアのリアブレーキワイヤの油注入
対象商品:
35442732

長いので奥まで入る。モノタロウブランドのスプレーに標準化していただきたいです。

2018-06-02
用途:
スプレーノズル
対象商品:
35442827

先を曲げて、直管では吹きにくい所に吹きます。こちらで購入後に見かけましたが、ホムセンでも売ってました。価格はさして変わりません

2018-02-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35442827

前は樹脂のを使ってましたが、こちらの方が目づまり等しにくい感じがします。

2018-01-27
用途:
パーツクリーナーに
対象商品:
35442872

付属のノズルは樹脂で太く、これに変えるとスプレー圧も上がるような気がして、節約にもなります。

サイクルショップ・野崎 様2017-12-26
用途:
狭い場所へ
対象商品:
35442827

普通のノズルでは届かないところに届いてくれて気持ち良いです。

2018-03-17
用途:
スプレー缶の使用時に
対象商品:
35442827

離れた場所にスプレーする場合、重宝します。ただグリース系はノズルが詰まりやすいので注意です。

有限会社ファイン 様2018-01-24
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
35442827

まだ使用していませんが、以前同じような商品を購入しましたが、通常の長さのノズルでは届かない奥まで使いたいので重宝すると思います。

2017-09-03
用途:
油を注す
対象商品:
35442827

長くて細いので狭い場所でも奥のほうまで届くので重宝します。

2017-04-09
用途:
趣味の用品のメンテ、家庭での日常的なメンテ
対象商品:
35442854

スプレー缶に付属の樹脂製ノズルは大量に液が出すぎたり、使用中に外れて飛んだりと余り実用的ではありません。
何種類かのステンレスノズルを購入して、使用するスプレー缶の種類や用途に分けて使用しています。
とりわけ自転車部品の細かい部分の洗浄や、チェーンオイルを一コマ毎に注す場合には重宝しています。

2017-03-14
用途:
クレ556用です
対象商品:
35442732

クレ556使おうと思ったら、添付されているはずの細くて赤いノズルが無い。
代替品としての購入。
先が細くて長さもあり、重宝してます。

2人が参考にしています
2016-09-18
用途:
車両や工具のメンテナンス
対象商品:
35442863

パーツクリーナーに装着して使っています。標準の樹脂製ノズルと比べ狭い箇所に吹き付けやすくとても重宝しています。