深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5Kのレビュー
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
2026-01-05
- 用途:
- 空調機器のメンテナンス
空調機器の回転軸のベアリング交換に使用しました。
異音が無くなり、助かりました。
株式会社江戸屋商会 様2024-05-24
- 用途:
- マグネットポンプ内部に使用
- 対象商品:
- 35481092
今まで使用していた物と全く同じNTNの製品、部品商様より3割程度安く買えました。
毎日24時間フル稼働の屋外使用のマグネットポンプで数年使用出来ているので耐久性も◎
手持ちが少なくなればまた購入させて頂きたく思います。
2023-03-09
- 用途:
- アドレスV125のフロントホイールベアリング
- 対象商品:
- 35481074
通勤用のアドレスV125のフロントホイールのベアリングとして購入。安心のNTN製品で、全く問題がない。定期的の交換したい。
3人が参考にしています
2021-02-17
- 用途:
- モーターのベアリング交換
- 対象商品:
- 35481074
モーター用のCMスキマのベアリングが即納で調達できるのは素晴らしいことです。しかもメーカーが超一流品のNTNときては最高です。
有限会社興和機工 様2019-03-17
- 用途:
- 産業用モーターのメンテ時
- 対象商品:
- 35481153
モーター用のCM/5Kで安心のNTN製。
最近はビニールパッケージに変わりつつあるようですが、個別包装ですので問題なしです。
ただし、高効率モーターが増えてきだしたので、低摩擦タイプに世代交代が近いかも。
1人が参考にしています
2024-04-11
- 用途:
- 高速切断機のメンテナンス
- 対象商品:
- 35481074
小型電動機ということで、ベアリングの内部隙間の小さいCM表示のものを選択しました。使用してみて音等感覚的には、特にわかりません。