電気のこぎりのレビュー
- 用途:
- 竹の切断
- 対象商品:
- 35483095
竹を切ろうと(垣根の支柱)電源を入れトリガスイッチを押したところ、モーター部から煙が出ました。機械音痴な女性に刃のセッティングも難しく、返品や交換対象にはならないのかと諦め、手動のノコギリをネットで探しています。商品映像ではとても簡単に作業していたのに残念です。
- 用途:
- 食卓椅子の解体
- 対象商品:
- 35483095
振動回転の速さをグリップの強弱で調整することになっていますが、慣れない内、作業中ついグリップの力が強くなって、早い回転となり振動・騒音も大きくなります。
出来ればダイヤルで強弱2段階とし、その範囲で回転数を小幅に調整できるようにすれば初心者でも使いやすくなると思います。
- 用途:
- 庭木の剪定、木材やプラスティック材の切断のため。
- 対象商品:
- 35483095
従来より使用していた類似品と比較して、より軽量で手に馴染む形状で快適に使用できる点は満足した。但し、ブレードホルダーのブレード固定ねじが緩みやすく、使用時にブレードが外れることが時々あり、ロックする機構が欲しい。
- 用途:
- 果樹の伐採、抜根時の根切に使用
- 対象商品:
- 35483095
とても軽量(1.3㎏)で、手軽に枝落としや、抜根時の根切に使用できる。
カーボンブラシを同時に購入したが、取扱説明書に、ブラシ交換手順の記載がなかった。使用開始したばかりで当面交換の必要性は無いが、出来れば交換手順を取扱説明書に明記してほしい。
- 用途:
- 主に木の枝の剪定
- 対象商品:
- 35483095
木の枝の剪定は木の上で不安定な姿勢ですることが多いので、のこぎりを動かすのがつらかったが、枝にあてるだけで切れるので作業が楽になりました。
歯の取り付け部分が、しっかりと位置を決め、確実に締める必要がある。初めて使ったときに歯が外れました。
- 用途:
- 日曜大工などいろいろ。
- 対象商品:
- 35483095
以前から電気のこぎりがあれば便利とは知ってましたが、なかなか買う決心ができず、
色々研究した結果、小型で持ち運びがよさそうなので買いました。
もうこれがあれば日曜大工、樹木の伐採もできそうです。ありがとうございました。
- 用途:
- 庭木の剪定 Φ40~50の枝木
- 対象商品:
- 35483095
手入れしていなかった実家の庭木 つつじ、松、モミジを片手で楽に切ることができて、長さ50cm以下にしてゴミ出しできるようにしました。通常手ノコのだと疲れてしまうところですが
短時間で作業終了で大助かり。満足しています。少し前後に動かして使うとよく切れます。
今度は歯を変えて金属パイプを切断してゴミ出しします。
- 用途:
- さざんか、他の太めの枝切り
- 対象商品:
- 35483095
さざんかの枝、直径8cm程度を手作業で切ると、腕が怠くて困憊します。
ので、購入してみました。
ゆっくり、真直ぐ引いて動かすコツをつかむ前に刃を折りました。
が、コツを掴めばとても楽!! 刃がガタガタしたら、曲がって引いてる証拠でしたが、むりに動かしてしまいました。
他の木にも使用してます。 又、刃だけの購入にモノタロウさんに、番号を調べて頂きました。素早く教えていただいて、有難う御座いました。これからも宜しくお願い致します。
- 用途:
- 柿、梅などの枝落とし
- 対象商品:
- 35483095
新品、切れ味も申し分なく満足しています。使用後のメンテが課題です。木屑落とし、保管などしっかりして長く使いたいと思っています。
- 用途:
- DIY 店舗作業用
- 対象商品:
- 35483095
以前リョウビの丸ノコを購入し使用していましたが、女性の私には扱い辛く、他に代用出来る電気のこを探していたところ、此方の商品を探しあてました。
価格も安く、大きさも手頃、女性の方には大変使い易い商品です。
現在大活躍中です。
- 用途:
- ガーデニング、粗大ゴミ解体
- 対象商品:
- 35483095
シェードガーデンを作ってますが、手引ノコだと木材切断の
回数が多くなると疲れます。 リョービの製品は品質と
使いやすさが安定してるので安心です。
粗大ゴミの解体にもとても便利で重宝してます。
- 用途:
- 鉢置台作成、不要プラスチック裁断
- 対象商品:
- 35483095
角材の切断作業に使用し、切り易く重宝しています。
廃プラスチックの普通ごみサイズへ切断も簡易に出来ています。
今後は各種作業に適したブレードを整えたいと思います。
- 用途:
- 枝切り
- 対象商品:
- 35483095
歯を完全に留めるのがきつく、最初は歯が飛んで行きました。音、振動がもう一歩なのでこの評価としましたがアシスト付きのこぎりとでもいいましょうか使用感は満足です。