OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムのレビュー

平均満足度 4.66 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ
マスオカ
20 / 税込 22
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。 【用途】パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
エンジンフィラーキャップに使用
対象商品:
35495765

エンジンフィラーキャップのガスケット用として購入しました。
ホームセンターを色々探しましたがありませんでした。モノタロウ様で大体このくらいだろうと思うサイズを購入しましたがサイズもぴったりで装着時も問題無くとても満足しています。サイズも豊富で助かりました。

1人が参考にしています
2025-09-07
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
35495512

ハンディスチーマーの圧力キャップのパッキンが劣化したため、こちらのパッキンに変えて使用しています。耐熱も耐久性もあり、問題なく使えています。

2025-07-19
用途:
水道蛇口の脱着カプラーの漏れ留め

元々付いていたオーリングが切れ、水漏れし出したので補修時、フッ素ゴムオーリングとの比較に購入してみました。
どちらも脱着のスムーズさは甲乙つけがたいので、あとは耐久性です。

2025-05-05
用途:
ストロークセンサーとして使用

45Φのフロントフォークに付けています。テストで付けてますが動作とか見た目とか良かったら左右で揃えようかと考えています。

2025-03-21
用途:
純正部品の代わりに

長持ちしてとてもいいクオリティーだと思います。
安いのでついたくさん買ってしまいます。

2024-11-04
用途:
ビードストッパーに

レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので
交換しました。
サイズは大体良いです。
他に2種類買いましたがどれが良いのか分かりません。

株式会社カキヌマメディカル 様2025-08-19
用途:
機器組み立て部品

安定の品質 いつものリピートとして使っています。
いつも問題なく重宝しています。

2024-11-18
用途:
sw20 フォグランプの裏面カバーに最適

ジャストフィットしたので満足です。
耐久性は解りませんが、恐らく大丈夫でしょう

2024-08-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35495695

エンジンオイルフィラーのOリングに使います。エンジンのクランクケースは100度に達するので高温に耐えるシリコンゴムのOリングに交換しました。

2024-05-28
用途:
使用目的は蛇口ハンドル上部からの水漏れ遮断で混合栓の軸パッキンを交換用
対象商品:
35495433

念の為サイズを2種類購入して結果オーライ、内径7mmの方を使用しました。

2023-12-29
用途:
BH5レガシィC型 オイルフィラーダクト取付け

BH5C型、EJ208エンジンのオイルフィラーダクト根元のオイル漏れ修理に使用しました。
取扱終了になっていた純正部品806922040の代用で、注文コード35495607 品番P-22.4が代用できました。
寸法も油密もばっちりで、なおかつ使用温度範囲も広いので高温になるエンジンでも安心して使えます。

1人が参考にしています
BONSAI MOTORCYCLE 様2024-03-02
用途:
部品交換
対象商品:
35495625

オートバイマフラーのガスケットに使っています。様々なサイズが選べるのが良いですね。

2024-01-17
用途:
水栓のメンテナンス用として
対象商品:
35495485

水栓のコマを交換しても微妙に水漏れが有ったので、軸に付いているOリングを交換する為に購入。温水用としてシリコンゴムを探していたら、近くのホームセンターで普通のOリングを購入するよりも安かったのでこれにしました。新品時の感覚に戻った様です。

2023-10-11
用途:
吹管の継ぎ手に使用
対象商品:
35495424

既存品と同じもの?だと思って使用しています。全く問題ない。こういった特殊なものはなかなか売っていないので助かります。

2023-08-29
用途:
真空管の振動防止。
対象商品:
35495591

たくさんのサイズと材質があるのですぐに希望の物が見つかり、助かりました。

2023-05-16
用途:
フロントフォークのパッキン交換
対象商品:
35495546

空気漏れしていたので、近いサイズを購入しました。
一個ずつ買えるのは大変有り難いです。

介護老人保健施設 とべ和合苑 様2023-05-18
用途:
水筒のパッキン
対象商品:
35495582

水筒のパッキンなくしたので、合いそうなサイズを選んで注文できました

1人が参考にしています
山口屋染物店 様2023-05-17
用途:
締め付けに使用する
対象商品:
35495607

耐久性が良いのではないか
個包装でなく50個単位のセット販売を希望
単価の値下げもよろしく

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2021-12-14
用途:
インパクトレンチのビット装着時のストッパー軸押さえとして流用。
対象商品:
35495607

ビットの抜け防止用に黒ゴムリングが付いているが、どれも経年劣化で弾力も無く、細くなって切れそうな物もあった。原寸法を測り、合いそうな物を注文してみた。シリコンでしかも、赤い色をしているので、はめ忘れも無くて良い。交換してみたらぴったりで安心して使える様になった。予備用に2セットづつ買っておいてよかった。

2022-02-14
用途:
熱が加わる部分の密封の為。
対象商品:
35495652

耐熱性があり、単価が抑えられるOリングを検索しこちらを注文。
品質に問題はなく、単価も安く満足しています。