OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- エアガンの部品として使用
エアガンのパッキンとして使用しました、ガンを分解した際パッキンが切れた上に紛失したため、もとにあった場所のサイズを計測して近いものを購入しました。結果サイズもあっていたらしく問題なく使用できています。フッソゴムの物性はわかりませんが重要な場所でないので問題ないかと思います。
- 用途:
- 機械メンテ
既存品を採寸して選定。問題無く使用中。交換費用が爆下がり。ありがたい。
- 用途:
- バイクのキャブレターをOH
- 対象商品:
- 35495993
バイクのキャブレターをOHする時に使いました。
純正品と変わらずに使用できるのでコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
今後もリピートします。
- 用途:
- 原付のトルクカムのオーバーホールで使用
38.5x2 の純正にくらべ少し線形が太いですがAF27のトルクカムのオーバーホールで使用しました。グリス漏れの無く問題なく代用できました。
- 用途:
- ダイハツのEFエンジンのオイル漏れに使用
- 対象商品:
- 35496106
かなり昔のエンジンですがダイハツのEFエンジン
オイルフィルターブロックのOリングが硬化して
オイル滲みから漏れが発生する事が有る。
純正品?を?使用しても何か物足らないので
何か良い物は無いかと考察して当製品を購入
しました。使い勝手は純正品より若干太いので
ブロック側のOリング固定の出っ張りを少し
削って要加工は必要ですが太い分安心感は
違いました。使用し始めて暫く経過しますが
問題は起きていません。
- 用途:
- バイクのマフラー連結部に
- 対象商品:
- 35496273
バイクのマフラー連結部にピッタリ入りました。数回脱着しましたが痛みはなく繰り返し使えました。最寄りの店では扱っていないので助かります。
- 用途:
- バイク用部品のシール用
- 対象商品:
- 35495975
メーカ純正では欠品になっていたので途方に暮れていましたが、程よく合うサイズがあり、また機能的にも満足しています。
- 用途:
- 農機具のキャブレター整備
- 対象商品:
- 35495966
カワサキTD18エンジンで用いられている、TKキャブレターのパイロットスクリューのOリングがこのS-3サイズであった。スクリューのねじ頭部分の側面にOリング溝が切られている、パイロットスクリューとしては非常に珍しい取り付け方がされているものであったが、無事に交換でき、低速回転時の調子を取り戻すことが出来た。
- 用途:
- 自動車用LEDバルブの改造用
- 対象商品:
- 35496045
H3やH1のLEDバルブをHB3やH7に変換する時や、H4バルブの光点の位置調整に使用したが、狙い通りに使用出来た。
- 用途:
- オートバイのキャブレターのメンテナンス
- 対象商品:
- 35496002
Oリングは安価ですが、いざ必要なものを購入しようと思うとかなり手間がかかるものです。
モノタロウさんは多彩な絞り込みメニューと対応力があるので、とても助かります。
- 用途:
- 高いメーカー品の代替品として
- 対象商品:
- 35495975
ホットメルト装置の部品に付けています
メーカー品は高いうえに、送料を載せてきますので、代替品として安価に使っています。
助かってます!
- 用途:
- ミクニTMR40の修理
- 対象商品:
- 35496011
ミクニTMR40のガソリンホース差し込み口部分からガソリンが漏れていたので漏れていたのでミクニ純正KV/10の代用で使用しました。耐久性がどうかはこれからですが、今のところ漏れていません。