エコノミータイプCPUユニットZENのレビュー

平均満足度 4.86 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エコノミータイプCPUユニットZEN omron(オムロン)
omron(オムロン)
   
コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 電源仕様はAC100~240VとDC12~24Vの2タイプ。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-24
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
35502783

シーケンスの基本知識はありますが実際にシーケンサーを使用したことがありませんでしたがプログラムの命令語を使用せずに画面上にラダー図を直接組めるので使い安いです。小規模なシーケンスならこの商品を使えば簡単に出来ます。初心者なら一度は使用してみれば良いでしょう。

2022-04-23
用途:
電気工事
対象商品:
35502783

パソコンを接続しなくても設定ができるのでちょっとした制御に便利です。価格も単品でリレー等を組むより安く済みます。

2022-01-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35502801

半導体不足なのに直ぐに間に合い、助かりました。ありがとうございました。

2021-09-04
用途:
製造ライン改善・設備追加制御
対象商品:
35502783

価格が安くとコンパクトなので場所を取らず、非常に良い製品です。タッチパネルを使うなど無ければPLCでなくてもこちらで足りる事が大半で重宝しています。廃盤にならずに継続してほしいと願っています。

1人が参考にしています
カネモト農園 様2021-05-11
用途:
簡易なコントロールに使用
対象商品:
35502783

揚水のコントローラに購入しました。必要な機能(タイマー、カレンダー)を備えており希望するコントローラになりました

2018-06-15
用途:
Nゲージのレールのポイント切り替え信号の自動制御
対象商品:
35502783

AC100V仕様は以前から使っています。今回DC12Vを購入しました。パワーサプライからの給電でノイズの心配もなく、制御盤を組むときリレーやタイマーの使用数量により盤面積の節約はもとよりコストダウンができます。

2018-03-05
用途:
排水施設の自動制御
対象商品:
35502774

タイマーとリレーを2,3個以上使う場合こちらを使う方が安くなる事と使い勝手がかなり良いため、とても重宝しています。入出力の接点数が間に合えばPLCを使用しなくても同等の事ができます

1人が参考にしています
2017-07-07
用途:
シーケンス制御の簡潔化
対象商品:
35502774

通常この商品は割引きが利かないのに割安に買えて大変満足しています。信頼性も確かなもので使いやすさは他製品と比べて圧倒的ですね

2016-08-29
用途:
自動魚誘い機
対象商品:
35502783

自作回路通りに回路を組むことができ満足している。

2015-09-03
用途:
自作装置のシーケンス制御
対象商品:
35502783

ZENは特別で(元々の価格設定が安すぎて?)、直販でもほぼ値引き無し。
こちらでは特価キャンペーンでお得に入手出来るので感謝です。

2014-08-06
用途:
電動ガレージドア開閉
対象商品:
35502783

コストパフォーマンスが抜群に良い。 パソコンとの接続ケーブル等がもう少し廉価だとなお良いのだが。
手入力でも30行くらいのラダーダイアグラムであれば全く問題ない。

2人が参考にしています
2013-07-29
用途:
流量調整弁の制御
対象商品:
35502774

今までできなかった、流量調整弁を30分かけて開くという制御が可能となりました。今後工夫次第では色々と使いどころもありそうです。ラダープログラムは初めてでしたが、オムロンさんのサイトに学習素材があるのでそちらで勉強させてもらいました。

1人が参考にしています
2013-10-23
用途:
バルブ制御
対象商品:
35502774

吐出バルブの全開までの時間を設定するのに使用した。既存設備に簡単に取り付けられた。ラダープログラムを駆使することにより、色々な用途がありそう。

エー・アイ プラン 様2013-07-19
用途:
排気設備自動制御
対象商品:
35502774

迅速な対応をして頂き 助かりました。
プログラムで動作説明するより "百聞は一見にしかず”です。