LED検電ドライバー 低圧用のレビュー
- 用途:
- 機器の配線時プラス、マイナスや通電確認に使用。
- 対象商品:
- 35503237
検電器を数個持ってますが、値段が安いので購入しましたが時折動作しなかったりするのであまり使用してません。テスターに電池を使用しないのは助かりますが誤動作はNGです。
- 用途:
- テーブルタップの非接地側の確認
- 対象商品:
- 35503237
壁コンセントの非接地側は見ただけで分かりますが、テーブルタップや分岐アダプタを使うと分からなくなります。
オーディオ製品など、非接地側を確認してプラグを差し込みたいときに使用しています。
本品は安価ですが、はっきり分かり、とても使いやすいと思います。
- 用途:
- 家電の通電チェック
- 対象商品:
- 35503237
明るく点灯し通電機能としては問題なし。しかしクリップ部が金属のため、作業中にクリップと手が接触し点灯するため誤認の恐れがある。クリップはプラスチック製が使い易い。ゴムチューブでクリップを絶縁して使っています。あと、先端のマイナス軸は、もう少し細く長い方が使い勝手がよいと思われる。
- 用途:
- 電気製品の組み立て時の帯電状況チェック
- 対象商品:
- 35503237
電池式なので感度が非常に良く、
価格も安い
通電確認と、帯電状況の把握に使用できる
- 用途:
- 電気器具交換時の検電用
- 対象商品:
- 35503237
今まではネオン管式の検電ドライバーを使用していましたが、100Vではランプが
暗く、明るいところでは見づらいため、明るいランプの物を探していました。
自動車用のLED検電ドライバーを購入した事がありますが、これもランプが
暗く外では見づらかったのですが、ベッセルの商品の特徴として、「明るく光る」
と記載されていたので購入してみました。
サンフラッグのものとも比較しましたが、導通試験が出来るとの事でこれを選び
ました。
開封前、パッケージの中で既にLEDが点滅していました。指で触らなくても、
振動するだけで点滅するようです。これは、電池を消耗するので主電源スイッチが
必要だと感じました。
電池はLR41が2個となっていますが、この軸径ならもっと太い電池が入るなと
思います。例えばLR44にすれば、同じ価格で容量が大きいし、他の機器とも
予備電池を共有出来ます。
青いキャップを左一杯に回すと、ロックが外れて電池を取り出せます。
説明書には書かれていませんでしたが、このキャップを少しだけ回すと、キャップが
外れずに電池と回路を切り離すことが出来、主電源として使えます。
LEDランプは明るく、昼間でも十分見えます。
ACコンセントに挿して見ると、コンセントによって、接地側・非接地側共に点灯
する場所がいくつもありました。しかし、接地側では暗く、非接地側では明るく点灯
するため、極性の判別は付くようです。
貴重なご意見ありがとうございました。こちらの商品は、通常は刃先か本体上面の金属部分に触れることで点灯しますが、静電気の影響で点灯した可能性が考えられます。どうぞ宜しくお願いします。
- 用途:
- 検電に
- 対象商品:
- 35503237
他の方もレビューで書かれてる通り
開封前、パッケージの中で既にLEDが点滅していました。
あと これは、商品とは、関係無いですが、
パッケージの透明なプラスチックが端から端まで見事に割れていました。
梱包時に気付かない程の適当な梱包をしてるのですかね?
まぁ 梱包状態を見れば適当に放り込んでるんだろなぁ~と思ってしまいます。
箱の中で複数の商品と当たって運送中に割れたのですかね?
まぁ 雑な運送会社の佐川ですし…
そんな 簡単にパッケージが真っ二つになるとも思えないが…
梱包状態も悪いです。
他の業者さんは、もっと丁寧に梱包されますよ。
このたびは誠に申し訳ありませんでした。梱包につきましては担当部署に申し伝え再度徹底いたします。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 検電
- 対象商品:
- 35503237
届いたときからパッケージに入ったままLEDが点灯している。
これはペンクリップ部が端子の延長になっているので、パッケージに入ってる状態で導通しLEDが点灯する。
電池製品なのに使用する前から無駄に電池を消費している。
またペンクリップが端子なのは作業中に手が触れ誤点灯するので邪魔です。