ドライメットLF ブッシュのレビュー

平均満足度 4.71 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業
オイレス工業
109 / 税込 120
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
NSR250Rエンジンストッパーで使用
対象商品:
35510307

NSR250 MC21のエンジンストッパーのブッシュ交換で使用。 純正は廃盤なのが見つからずこちらを使用。サイズも問題無く使用できました。

2025-05-03
用途:
バイクのブレーキ、クラッチレバーに。
対象商品:
35509941

穴が拡張したので。
ブッシュの外径に合わせて、圧入しました、調子は良いです

1人が参考にしています
2024-04-10
用途:
電動バイクホイールの軸径調整に
対象商品:
35510474

ホイールの軸内径とシャフトの径を埋める為に使用しました。軸受としての効果を期待して使用したものではありませんが、そもそめ安価である為スペーサーとして優秀だと思います。何種類か持っておくと便利です。

2023-08-01
用途:
装置のメンテナンスに
対象商品:
35510036

装置の軸受けに使用。軸を安定させ、なめらかに回転します。

2022-11-10
用途:
オートバイのリアサスブッシュに
対象商品:
35510291

リアサスペンションのブッシュとして使用しています。動作も良好です。

2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35510307

使いやすく作業もスムーズに終わりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2023-06-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
35509817

カタログ通りの商品でした。それ成りかと思われます。

2022-10-08
用途:
製造業 機械のメンテナンス
対象商品:
35509503

現場で至急必要だったので購入しました。
最短で届き、作業が順調に進みました。

ハヤカワテック 様2022-04-22
用途:
オルターネーターの発電機制作の為プーリー交換改造の為のスペーサー
対象商品:
35510316

材質、サイズ、内径ともオルタネーターの軸にピッタリでした

トタニ 様2021-03-19
用途:
ローラーの回転部分に使用
対象商品:
35511332

非常に使いやすく、ドライメットLFブッシュ交換時にもスムーズに取替ができます。

1人が参考にしています
2025-08-06
用途:
バイクエンジン、クラッチプッシュロッドの軸受け交換
対象商品:
35509652

純正部品と同じだと思います。数万キロ走行しても不具合出ていません

2020-11-12
用途:
バイクの軸受けに使用
対象商品:
35510212

内径17φのベアリングに15φのアクスルシャフトを通すために使用。厚みが薄く微調整に切断もし易い。重宝しております。

2人が参考にしています
NMTEC 様2020-06-05
用途:
小さなベアリングとして
対象商品:
35509695

簡単な給脂で安心な潤滑が出来ます。
ボールベアリングより信頼性があります。

1人が参考にしています
2020-01-29
用途:
孫から「庭に鉄棒を作ってくれ」と頼まれ、鉄パイプと木材の柱の穴径差を埋めるために使用しました。ピッタリ嵌まりました。
対象商品:
35510851

孫から頼まれた鉄棒がうまく作れ大満足です。蛇足ですが、孫は高校生で、ぶら下がって腕の筋肉を増やすために使っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

株式会社武蔵野エンジニアリング 様2019-08-05
用途:
組立作業
対象商品:
35510447

特に問題ない。
商社から購入していたが、納期も早く、見積もりを取る手間がかからなくてよい。

2018-12-12
用途:
バイクの消音ブッシュに使用
対象商品:
35510842

バイクの消音ブッシュとして使用しました。このサイズはなかなか無いので重宝しました。

1人が参考にしています
2019-01-29
用途:
建機の修理
対象商品:
35511077

油圧シリンダーの修理に使用しました。安く購入出来て有難いです。

株式会社中島製作所 様2018-11-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35510447

消耗部品であり、入庫もスムーズで非常に助かっている。品質も悪くなく普通に使えます。

株式会社DNP包装 様2018-10-01
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
35509932

何回も使っているので文句なく良い商品です。
お値段も安いのが良いと思います、これからも使い続けていきます。

1人が参考にしています
2018-03-14
用途:
畦塗機の修繕
対象商品:
35510587

畦塗機の天場耕耘軸のガタつきを修繕する為に使用。耕耘軸の取付部分内側のブッシュ2個が薄くなり、刻印番号を基に注文し交換した。切込みがしてあり軽く挿入する事が出来、交換後回転がとてもスムーズになった。メーカー純正部品より安く済み、予備に多めに確保した。こんな、おまけのような部品まで手配され、居ながらにして購入することが出来るモノタロウさんに感謝します。

2人が参考にしています