ノズルのレビュー

平均満足度 4.41 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノズル モノタロウ
モノタロウ
1,898 / 税込 2,088
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
溶接
対象商品:
35518892

純正ではないが、全く使用に問題ありませんでした。
価格も安く満足でした。

2025-03-27
用途:
溶接

特に問題無かった。 安価で短納期で助かりました。また注文したいと思います。

2024-04-24
用途:
古いPanasonicのトーチで使えた
対象商品:
35518892

Panasonicの1990年頃の機種に付いていたYT-157Tトーチで使えました。

1人が参考にしています
福知山ラヂエーター工業所 様2021-10-15
用途:
アルゴン溶接機のノズル
対象商品:
35518892

ダイヘンのアルゴン溶接機を使用していますが、今までは純正品を使用していました。
今回初めて外品を使用しましたが、全く問題いありません。他のサイズも購入します。

2人が参考にしています
2020-10-16
用途:
TIG溶接
対象商品:
35518901

ダイヘンのTIG溶接機のノズル交換用として使用しています。特に問題無く使えています。

1人が参考にしています
2020-06-16
用途:
ステンレスパイプ溶接
対象商品:
35518883

ダイヘン社の代替で購入しました。ノズル先の処理が少し荒れていますが、ガス自体は綺麗に流れているのかダイヘン社純正品と溶接の仕上がりは変わりません。コスパが高いのでお勧めです

2020-09-02
用途:
溶接作業時
対象商品:
35518901

使い勝手は、良いです。消耗品なので特売日を待ってまとめ買いしています。

2020-12-24
用途:
溶接
対象商品:
35518883

特に不自由なく使用できます。お値段もお手頃ですので、またリピートすると思います。

2020-02-03
用途:
交換用
対象商品:
35518883

TIG溶接機の交換補修用として購入しました。
問題なく使えます。

1人が参考にしています
C・H・Kレーシングサービス 様2019-04-24
用途:
アルミTIG溶接
対象商品:
35518901

パナソニックのトーチにも問題なく取り付けでき、価格も安いので助かります。

PADLOCK金工 様2018-11-30
用途:
ダイヘンTIG用に
対象商品:
35518901

ダイヘンTIGに使っています。 純正を購入しようとしていましたが
これで十分です。安いので助かります。

メタルアートモトキ 様2018-01-24
用途:
TIG溶接時
対象商品:
35518883

昔(10年位前)もモノタロウブランドのこの商品を使ったことがあるのですが、以前より物凄く良くなった様におもいます。

1人が参考にしています
2019-12-18
用途:
溶接作業
対象商品:
35518892

TIG溶接トーチのノズルが傷んできたため購入。個人で使うには、この量はいらなかった。

FIND 様2017-07-07
用途:
アルミ溶接
対象商品:
35518901

純正品と何ら変わり無く安価で助かります。
これからも宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
2017-03-28
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
35518883

純正品と比べたら遜色有りません、ローコストで重宝しています。

1人が参考にしています
楠ボイラ株式会社 様2017-05-11
用途:
溶接作業時
対象商品:
35518901

他メーカー使用しておりましたが問題なく使用できています

1人が参考にしています
2016-12-05
用途:
プラズマ溶断
対象商品:
35518883

内径のネジ部の不具合が2個/箱(10個入り)ありました。
交換対応しましたが品質チェック希望します。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2017-04-02
用途:
アルゴンtig溶接
対象商品:
35518892

まだ使用していませんが、見た目はメ-カ-製と変わりません。使用して問題なければ次回も購入予定です。

株式会社オーケイジー 様2016-04-15
用途:
溶接
対象商品:
35518901

安いけど全く使用には問題なく使えてます。

1人が参考にしています
2016-05-07
用途:
溶接
対象商品:
35518901

何の問題も無く使用出来ました。