スーイスイフットポンプのレビュー

平均満足度 3.87 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーイスイフットポンプ 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
   
コンパクトで軽量、簡易フットポンプ エアーバルブにらくらくセッティング!700mmのロングホース 踏みやすい!ラバーペダル 最高圧力約600kPa 4種類のアダプター付属 オートバイ、自転車、車椅子、レジャー用品等にご利用いただけます
46件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-08-18
用途:
自宅
対象商品:
35562703

ちゃんと空気も入り使いやすい

2018-01-07
用途:
バイクタイヤの空気入れ

大自工業のよりはマシだったが、10数回の仕様でロッドのシリンダー入り口が避けた。

五月窯 様2017-06-06
用途:
自転車の空気入れ
対象商品:
35562703

タイヤのバルブの接続の具合が悪く空気が漏れてうまく行かない。
シリンダからエアホースが出ている部分からエア漏れ。
買い換えます。安いのもかんがえもの。

1人が参考にしています
2015-05-20
用途:
空気入れ全般
対象商品:
35562703

家庭の必需品かなぁ~。

2015-06-21
用途:
自転車、バイクの空気入れ
対象商品:
35562703

手押しポンプを使っていましたが、故障し今回購入させていただきました。
楽ちん楽ちん!耐久性はどうか?今の段階では大満足です

2016-11-26
用途:
自転車、自動車の空気圧管理
対象商品:
35562703

ポンピング中ペダルとシリンダーを繋ぐヒンジが取れ、アームの桟でシリンダーを踏みつぶして修理不能。力のかかる部分がこんな接合では必ず壊れますよ。
購入から2年経ってるので、ここが改善されてたら星5つ、そのままなら星1つです。どうでしょうか?

2014-12-13
用途:
カブのタイヤ交換に使用
対象商品:
35562703

カブのタイヤ交換時に使用しましたが、問題なく作業できました。
欲を言えば圧力メーターをもう少し上まで計れるようにしてほしかったですが、
値段が安い上に作りもしっかりしていたので満足でした。

1人が参考にしています
2016-02-05
用途:
自転車・ボール等の空気入れ
対象商品:
35562703

想像してはいたが、値段相応の物だった。とりあえず問題なく使用できるので○。

有限会社ヨドガワコーポレーション 様2015-11-14
用途:
加圧試験に
対象商品:
35562703

問題なく使えます。コストパフォーマンスがあります。

2016-07-12
用途:
カブのタイヤ交換時の空気入れや自転車
対象商品:
35562703

以前のツインポンプのモノタロウブランドの品はホースの根元がちぎれてまい、ほとんど使えなかったので、一番安い物にしました。
意外とまともな?作りで問題なさそうです

2014-11-11
用途:
バイクの空気入れ
対象商品:
35562703

安い割には使えます。バイクのタイヤ圧がちょっと低いときにコンプレッサーを起動するのはめんどうなので重宝です。

2014-09-23
用途:
バイクのタイヤの空気入れ
対象商品:
35562703

力強く空気を入れることができ、メーターも正しく動作します。
しかも安くて満足しています。

2014-07-28
用途:
自転車、バイクの空気入れ
対象商品:
35562703

思いの外小さく、踏みにくかった。
緊急用なのでこれで十分です。

2014-09-08
用途:
自動車、自転車のタイヤ空気圧調整
対象商品:
35562703

前回の投稿後に気が付いたこと。
しばらく使ううちに、ピストンロッド部分から異音が出始め、踏み込み抵抗も大きくなってきますが、ロッドとパッキン(ブッシュ)部分を少々グリスアップしてやれば、またスムースなポンピングが復活します。
このメンテをするしないでずいぶん持ちが違うと思うので、定期的なグリスアップをお勧めします。

6人が参考にしています
2015-04-07
用途:
タイヤの空気を入れる。
対象商品:
35562703

ピッタリフィットし空気漏れがない。

2015-03-24
用途:
オフロードバイクの出先での空気圧調整
対象商品:
35562703

自宅ではコンプレッサーを使いますが、出先での空気圧調整やパンク修理用の緊急時用に購入!使用頻度が多くないならば、良いか?と思い買ってみました。

1人が参考にしています
2014-03-20
用途:
バイクと自転車
対象商品:
35562703

安いのにパワフルで楽ちん 思ってた以上の性能で大満足です もっと早く買っとけばよかった

2014-08-13
用途:
自動車、自転車のタイヤ空気入れ
対象商品:
35562703

普段あまり車に乗らないため、自宅で空気圧調整ができるよう購入。
205/65R15のタイヤに50kpa程度の補充なら何とか使えました。
感覚的には10Kpaの補充に20~30踏みぐらいか。
壊れやすいとのことですが、丁寧に扱えば大丈夫と思います。

2015-01-22
用途:
車椅子タイヤの空気入れ
対象商品:
35562703

取りあえず、タイヤに空気は入りました。高齢者向け住宅に入居中の親族の車椅子が、数ヶ月経つと空気が抜ける為、常備用に購入しました。かさ張らないためフットポンプにしました。長持ちさせる為、ピストン及び稼動部分に給油を行い、手で押してエアーが出るのを確認しました。ホースの材質から耐久性は2年程でしょう。ホース先端のバルブは硬く、耐久性はありません。一番酷いのは、開かないように止めるサイドに付いているストッパーの針金です。ただ曲げてあるだけの針金です。どうやっても開かなかったので、ラジオペンチで、歪めて針金の形を形成しました。金額相当品です。

4人が参考にしています
2014-08-14
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
35562703

スムーズに空気も入り問題ありませんでした。
一点足を離すポイントによっては、跳ねてひっくり返るのはマイナスポイントです。