ヤマルーブ ギアオイルのレビュー

平均満足度 4.70 (392件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)
1,598 / 税込 1,758
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。 【用途】ミッションギア潤滑用
392件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-22
用途:
除雪機のメンテナンス
対象商品:
35563132

ホームセンターより安く買えました。
送料もかからずお徳になりました。

2022-08-16
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
35563132

今までホームセンターで購入してましたが、最近置かなくなったのでモノタロウで購入しました。

太洋テクニカ株式会社 様2021-11-11
用途:
2STバイク ミッションオイル交換時
対象商品:
35563132

メーカー品で安心して使用中です。月初めに購入ですので10%引きで・・。

2021-10-07
用途:
アドレスVなどギアオイルに
対象商品:
35563132

80Wだが、10-40クラスと変わらないのと長年使っての品質。ギアやベアリングが長持ちしてる。純正のエンジンオイルでもいいのだが、論より証拠。

1人が参考にしています
SportsGym 様2021-10-08
用途:
ヤマハYSR50のレストアに!
対象商品:
35563132

ヤマハYSR50のレストアに購入、2ストロークなのにギアーオイルは600CCと大量に必要なので、純正品を購入!毎回助かります!

2021-10-12
用途:
2ストロークバイクのギア用
対象商品:
35563132

安い4ストオイルも使用してみたが、クラッチを多用するのでやはりバイク用が安心。価格も安心料と思えば納得できる。

2021-10-17
用途:
草刈機のメンテナンス
対象商品:
35563132

取り扱いの良い容器あることとブランドからも安心して使えます。

2021-10-28
用途:
RZRに使用
対象商品:
35563132

これしか使ったことないのですが信頼のヤマハブランドなので他に目移りはしません。1年に1回ペースで変えています。

2021-08-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
35563132

色々と試しましたが、ヤマハが1番です。滑らかさと耐久性、良く出来てます。定期的に1500㎞走行後交換してます。

2021-06-09
用途:
コレダスクランブラーのギヤオイル交換
対象商品:
35563132

どこのギヤオイルを買ったらいいのか。2サイクルバイクのエンジンオイル交換時にはいつも悩みます。前回、カワサキのKS-2に乗っていた時このギヤオイルがよいとの口コミから2サイクルバイクのエンジンに入れるオイルとしてはこれがいいような気がするので、今回はスズキの2サイクルですが、またまたヤマハのオイルにしました。今のところ調子がいいように思います。どうでもいいことですが、缶のデザインも好きです。

1人が参考にしています
2021-07-23
用途:
10%オフ時が魅力
対象商品:
35563132

10%オフを狙って購入しています。
ホームセンターよりも安く手に入ります。

2021-04-26
用途:
2Sオフロード車に使用
対象商品:
35563132

KTMのオフロード車の純正指定が手に入りにくく単価も高く、交換サイクルも早いので、こちらを使用しています。
求めるグレードや品質はクリアしているのと安心できるヤマルーブでとても助かります。

2021-07-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
35563132

ギヤの入りがスムーズで、気持ち良いシフトフィーリングですね。高回転でも大丈夫だし結局これか一番です。

2021-07-27
用途:
オイル交換

昔から使っているミッションオイル。エンジンのオーバーホールに伴いリピート購入しました。

2022-03-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35563132

ホームセンターで購入するより安価で家まで届くので
いつも利用しています

2021-07-06
用途:
2st車のミッションオイル交換
対象商品:
35563132

信頼のヤマルーブ。スコスコ入ります。エンジンには赤缶です。40年前のバイク、絶好調ですよ。

2021-05-05
用途:
ヤマハの原付きバイク
対象商品:
35563132

純正で安い物なので購入しました、100mlしか使わないので、?になります
同等品でモノタロウさんで200や300mlを出してもらえると嬉しいです
さらにオイラーみたいなのに入っていて目盛りがあったら最高ですね、そしたらヤマハの原付きに乗っていれば毎年購入します
一リットルて10年は使いたくないです

2021-08-23
用途:
オイル交換
対象商品:
35563132

アクシス125(新車)この度購入しまして、
初回のオイル交換になります。効果を凄く期待しております。

株式会社丹祥堂 様2021-07-10
用途:
オイル交換
対象商品:
35563132

2サイクルのミッションオイルとしては安定の品だと思います。

2021-06-11
用途:
愛車に使用
対象商品:
35563132

通勤用スクーターに使用、安心のYamahaブランドで毎日往復70kmの距離を走行してます。