2サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.65 (164件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
1,098 / 税込 1,208
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。 【用途】2サイクルエンジン用
164件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-09-01
用途:
旧車のバイクに使用
対象商品:
35578392

古いバイクなので壊さないようにと使用してます。
性能には満足ですがもう少し安いと助かります。

宮崎ゴルフ商会 様2014-10-14
用途:
2サイクルスクーター
対象商品:
35578392

エンジンの回転がスムーズになり大変満足しています。

2015-03-06
用途:
レース車両の混合油として
対象商品:
35578392

レース用車両に2ストオイルに混合して使用。
扱いやすいサイズで、常に混合して走らせてます。
信頼の日本製ですが、値段をもう少し...。

2014-07-17
用途:
2サイクルのバイクメンテ
対象商品:
35578392

2サイクルの原付バイクに交換後4.50kくらいからして吹けが良くなった感じです。
値段は高いですがバイクの焼きつきとかに少しでもよくなればと思い使用します。

2014-06-01
用途:
絶版車のエンジンの
対象商品:
35578392

絶版車の2サイクルエンジンの、混合ガソリンに点火して使用。
シリンダー、ピストンの傷付を少しでも減少させたいとの気持ちから使用するが、良い結果が出ている様に思う。

2014-10-24
用途:
オイルに添加
対象商品:
35578392

入れた最初、なんか音が大きくなりふけ上がりに変な振動を感じて、失敗か?と思いましたが、数日したら音も振動も無くなり、軽くふけ上がるようになりました。
効果ありです。

1人が参考にしています
2014-07-23
用途:
2ストロークエンジンオイルに添加
対象商品:
35578383

焼き付き、抱き付きを防止したい方にお勧め、良くエンジンが回ります。

2013-12-28
用途:
エンジン保護
対象商品:
35578383

2サイクルの添加剤はあまりないけど今まではepl500を使用していましたがコスパを考えてオーバーホールに合わせゾイルを使ってみました。白煙は同じ位でパワー感も変わらないのでコスパは優れていると思います。
肝心のシリンダーやピストンは半年後に開けてみないとわかりません

1人が参考にしています
2013-11-18
用途:
ツーサイクル愛好者には必須アイテムですね
対象商品:
35578392

今のところハッキリとした効果は確認出来ていませんが天下のゾイルですので信用して使っています。

2014-04-16
用途:
エンジン保護
対象商品:
35578383

エンジン保護の為に使用しています。混合仕様ですが2stオイルとスーパーゾイル比率は3:1オイルとガソリン比率は40~50:1で使用しています。カーボン付着は少なくシリンダーのクロスハッチの磨耗も少ないです。

2人が参考にしています
2014-08-24
用途:
バイク
対象商品:
35578383

満足

矢矧 隆 様2013-07-17
用途:
2ストオイル混合
対象商品:
35578392

爆発的に変わるわけではないがエンジンの保護のために一定の距離数を走ったら入れるようにしています。

2013-03-13
用途:
車用
対象商品:
35578392

友人のエンジンにはかなり効いたようで
エンジンノイズの減少
エンジンの吹けあがりが良くなる
などの効果があったようです。
初めて使用したのはかなり前なのでよく覚えていませんが、自分は劇的な変化は感じられなかったですが以前よりスムーズに回るようになったと感じています。
現在は焼き付き予防にいれています。

2人が参考にしています
株式会社テレフォンサービス 様2014-08-05
用途:
2ST船外機
対象商品:
35578383

古いエンジンに良かれと思い購入、結果はこれからなので評価は取り敢えずというところです。

2013-05-14
用途:
混合ガソリン
対象商品:
35578383

ZOIL製品は信頼できるので、エンジンの焼き付き防止と耐久力保持のために使用しています。エンジン回転上昇がスムーズになった感じがします。

2013-09-05
用途:
バイク用
対象商品:
35578392

少々値段が張りますが、少しでもエンジンが長持ちすれば、との思いで使用しています。
ピストンに変磨耗もなく、今のところ問題は発生しておりません。
(ピストンリングは1年に一回交換しています。)
問題が発生するまでは、使用し続けます。

2013-04-22
用途:
2stエンジンの保護
対象商品:
35578392

入れると確かにフィーリングが変わり、若干圧縮が高くなったようです。わずかな変化ですが、この手の製品で体感できるものは少ないのでそれなりに良いんだと思います。

薮内農園 様2011-10-04
用途:
町乗りKX80
対象商品:
35578383

お守り代わり

2013-06-23
用途:
エンジンOH作業の組み込みオイルとして
対象商品:
35578383

レスポンス向上等の効果を実感できる添加剤です。4st用はクラッチ滑りそうで使ってません。

株式会社プライド・トゥ 様2013-07-19
用途:
モーターパラグライダー用として使用
対象商品:
35578392

非常に良い商品です。