4サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.71 (170件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
4,998 / 税込 5,498
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。 【用途】4サイクルエンジン用
170件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-02
用途:
マイカーのオイル交換
対象商品:
35578417

ZOILは以前からのリピーター。モノタロー様からの購入は初です。
オイル交換数回に1度の投入です。
安定の信頼度、レスポンス良好。
エンジン本体の安心感が上がり、非常に安心してアクセルが踏めます。(笑)
現在34万キロまじかの車体ですが、まだまだ酷使できそうです。

1人が参考にしています
北浦 様2023-08-08
用途:
バイクのエンジン保護と燃費アップ
対象商品:
35578435

スズキのバイクのエンジンと相性がとても良いです。ガサガサ異音が減り、燃費が約12%伸びます。

2023-05-14
用途:
乗車

2馬力のエンジンに使用しました。
エンジンオイルに混ぜると7km/hが8km/hになりました。さらにギアオイルに混ぜたところ、8km/hが9km/hになりました。
効果をすごく実感しています。

2023-02-28
用途:
zzr1400
対象商品:
35578401

リピートです。zzr1400に使用しました。過去に使用してなんとなくフィーリングが良くなったきがしたので、リピートしました。良い商品だと思います

1人が参考にしています
2023-06-28
用途:
全ての4サイクルに
対象商品:
35578401

有名な商品ですのでエンジン保護、予防の為オイルに添加してます。

2023-01-11
用途:
車両のオイル交換時

かれこれ10年以上 オイル交換時にはいつも使用しております。車両は変えてもこの商品は使い続けています。特に旧車のエンジン等にはフィーリングの変化を体感出来るのではないでしょうか。あくまでも個人的な感想ですが。良い商品です。

1人が参考にしています
2023-04-15
用途:
バイクのエンジンオイルに添加
対象商品:
35578426

バイクのエンジンオイルに添加、高価な物ですが、エンジンの寿命を延ばす意味合いで入れてみました。
長く乗り続けたいので定期的に使いたいと思います。

2023-02-23
用途:
エンジンメンテ
対象商品:
35578401

もう20年は愛用しています、壊れかけたエンジンも普通に回るので応急処置に愛用

1人が参考にしています
2023-01-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578401

以前、2サイクル用の同製品を購入し、気持ちエンジンが
滑らかになったように感じたので、4サイクル用も購入してみました。
間違いなく効果はあると思いますが、値段は張りますね。
その分、バイクの寿命が延びてくれれば、、

1人が参考にしています
2023-01-02
用途:
ビンテージ車両に
対象商品:
35578426

20年以上前の林道用セロー225に使用しています。
お守り的な役割ですが、エンジン回転の滑らかさは
実感できます。

1人が参考にしています
2023-04-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578426

ちょっとお高いですが、古いバイクなので、エンジンを労るため、使ってます

2022-12-29
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35578426

古いバイクに効果絶大です。最初は規定量10%,その後のオイル交換時は5%使用で継続して効果があります。
もう少しお安ければ良いのですが。

1人が参考にしています
TER3.casa 様2022-11-11
用途:
バイクのオイル交換時
対象商品:
35578417

スーパーゾイルを添加し2~3km走行するとエンジンの回転が軽くなり アクセル開度一定での速度の伸びが向上する、値が高いので躊躇しますが結局は入れます。
もう少し安価なら助かります。

1人が参考にしています
2022-11-14
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35578401

比較出来ませんので何とも言えませんが保険のつもりで毎回添加しています。安く買えるので満足です。

1人が参考にしています
2022-08-07
用途:
旧車エンジンへの労わり
対象商品:
35578417

以前から所有車両の殆どに“SUPER ZOIL”製品を愛用しています。エンジンオイルには全量の8~10%を添加します。10万km以上走行したエンジンのメカノイズが抑えられました。

1人が参考にしています
2022-07-12
用途:
オートバイのオイル交換時
対象商品:
35578401

空冷4気筒のバイクにオイル交換二回に一回の割合で使用しています。 最初に使用した時は100㎞ほど走行したころからシフトチェンジ滑らかに感じられ、エンジンも角の取れたまろやかな感じで回る印象をうけました。パワー等はとくに変化ないですが前述したようにシフトが滑らかになったのが非常に嬉しい変化でした。

2022-05-21
用途:
バイクと軽に入れてます
対象商品:
35578435

ケミカル用品にはいろいろご意見がありますが私は自身の実績からずっと使っています。オイル交換時にも継続的に2-3%の割合で入れています。オイルと合わせて規定量添加が望ましいのですが初回添加以降のトリートメントでは2-3%の添加と少ないのでオイルを規定量入れてもらったのちに自分で加えても良しとしています。

2人が参考にしています
2022-10-19
用途:
2ストバイクのミッションオイルに添加
対象商品:
35578426

以前から使用していたので商品の性能は理解していた。乗り換えバイクのオイル交換サイクルが短期なので少しでも安価に入手出来て良かったです。

2022-06-21
用途:
バイクのエンジンに
対象商品:
35578401

旧車のバイクのエンジン音が気になり出したので使用。200kmほど走行したところ使用前よりは静かになったような気がしています。あとシフトチェンジもスムーズに。

2022-06-28
用途:
バイクのオイル交換に使用
対象商品:
35578435

高回転で回すバイクには最適です。特に小排気量のカブ系エンジンは相性がいいと思います。