4サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.71 (170件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
4,998 / 税込 5,498
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。 【用途】4サイクルエンジン用
170件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578426

スーパーゾイルを入れるとエンジンがなめらかになります。またシフトチェンジのフィーリングも良くなります。

2022-05-19
用途:
オートバイのエンジン及びミッションのオーバホール時
対象商品:
35578426

この商品は、ゴムに優しく潤滑油としても非常に良い商品だと思います。

アーチャー企画 様2022-03-28
用途:
エンジンオイル交換時に使用
対象商品:
35578401

軽トラに使っている、一回の使用量には少ないが、定期的に使用しているのでエンジンの調子は非常に良い。

2022-02-13
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
35578401

いつも愛用しています。これだけは特別な感じがします。これからも使い続けるつもりです。

2021-11-01
用途:
オイル交換時
対象商品:
35578435

LSDのオイル交換時、ミッションオイルの交換時、ロータリーエンジン車のエンジンオイル交換時にも使っています。トリートメント効果が期待できオイルの延命に期待できます。軽自のクラッチ交換時にミッションオイルに使ったら静かになりましたのはベアリングが換ったせいもあるだろうけど満足しております。

2022-01-13
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
35578426

オイル交換時に一緒に入れてます、エンジン音も静かになり効果あると思います。

2021-11-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35578401

いつも、オイル交換10000kmに達成でオイルに入れてますが、問題ありませんので、今後も、入れます。

2022-08-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578435

いつも使っている商品なので、安心して使っています。
もう少し値段が安ければ最高です。

2022-01-13
用途:
バイク部品ベアリング関係、保全。
対象商品:
35578401

ベアリングの摩耗を極力避けてメンテナンスサイクルが伸びるといいと期待しつつ使用。効果は目に見えないので何とも言えない。自己満足

2021-09-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578435

バイクのオイル交換時に使用してエンジン始動時スムーズになった

1人が参考にしています
2021-04-23
用途:
オイル交換時
対象商品:
35578435

以前から所有する車、バイクにはスクーターも含めて全てに使用しています。初回は10%、以降は3~4%(気持ち多めに)を継続しています。今回お安くなっていたので、まだ残っているのに思わず購入してしまいました。
一番違いが分かったのはランエボ。バイクに比べて車はフリクションが多いのか添加後は3000rpm迄の低回転域がとてもスムーズになった様に感じられ、「いつの間にかブーストが掛かりそのままレッドゾーン」とエンジン特性が変わりました。
バイクもGSX-Rをオーバーホールした際「カーボンの付着がとても少ない」とメカニックに言われた事が有ります。ゾイルの効果かは分かりませんが。
頻繁に愛車を買い換える方には不要でしょうが、長く大好きな愛車と過ごしたい方にはちょっとお高いですけど充実した愛車ライフが過ごせると思いますよ。

2人が参考にしています
2021-07-16
用途:
DUCATI べベル用
対象商品:
35578435

結構高額な商品なので随分と購入を決めるまで時間がかかりました。本商品の購入前にゾイル入りのオイルを、オイル交換時に4L中の1Lをブレンドして使用したところ、100km走行ぐらいから、エンジンの軽さ?アイドリングの安定、振動の低減を感じました。それならばと、思い切って原液を購入しました。効果は、ブレンド以上にはっきりと感じます。すごいです!投入車両は、1982DUCATI 走行約7万Km

1人が参考にしています
2021-05-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578401

スクーターのオイル交換3回に1回程度、この商品を混ぜています。スーパーゾイルを混ぜるとエンジン音が静かになり、加減速もスムースになったように思います。他の通販サイトに比べてモノタロウの値段が安く、加えて10%引きの特定日もあるので、定期的に購入しています。

2人が参考にしています
株式会社丹祥堂 様2021-07-10
用途:
オイル交換時
対象商品:
35578401

高価な添加剤ですが、個人的にはエンジンのメカノイズが減り回り方が
スムーズになるので気に入っております。

大健 様2021-05-21
用途:
耕運機のエンジンオイルに添加使用
対象商品:
35578435

短時間の使用でも耕運作業時に負荷の掛かる耕運機に使用しました。添加後、エンジン音が静かになり負荷の掛かる作業もスムーズに使用できる変化が見られました。長く使用をする原動機には最適です。

2人が参考にしています
2021-02-14
用途:
発電機のメンテナンス
対象商品:
35578401

スズキの発電機SV900Hに添加しました、30時間後位にプラグを外してピストンヘッドを見て見るとカーボンがかなりとんで綺麗になっています、推測ですが金属の表面処理が行われ圧縮圧力上昇により燃焼効率上昇、カーボンが焼けとんだのではないかと思います、予想外でした、エンジンが静かになったかと言われるとそこはわかりませんでした、効果有りです。

1人が参考にしています
大健 様2021-03-19
用途:
10万キロ超えガソリン車小型トラックに使用
対象商品:
35578435

他の方の商品レビューを見て購入しました。規定量より少なめにオイル交換時に添加しました。入れて走行した途端、エンジン音の低減が実感できました。今後はオイル交換の際添加量を徐々に増やし鳴らしていきたいと思います。他の自動車・バイク・チェーンソウ・発電機にも使用してみたいと思っています。増量リピート購入予定です。

2021-03-05
用途:
オイル交換
対象商品:
35578435

R34セダンのRB26kaiとAZ-1のタービン変更車に使いましたが、機械音と言うか摩擦音なのか、ハッキリ解るほど静かになったのが感じられました。今までにない感触で、添加剤で始めて実感する物でした。欲を言えば価格ですね。もうちょっとリーズナブルな価格だと毎回の添加が出来るのですがね~。

2021-05-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35578401

オイル交換期に合わせて購入しています。
旧車のバイクに投入しますと尚効果がわかります。
エンジンの吹け上がりやミッションの入りもとても
良くなります。

2021-05-15
用途:
過走行のバイクのエンジンオイルに
対象商品:
35578417

オイル交換のたびに一本入れています。お高いですが、メカノイズが減って気に入ってます。