4サイクル スーパーゾイルのレビュー
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
【用途】4サイクルエンジン用
カワシマ 様2021-04-29
- 用途:
- バイクと車のオイル交換の時
- 対象商品:
- 35578435
エンジン内部の抵抗が無くなりトルクアップと燃費が良くなります。一度使ったたらエンジンのフィーリングがとても良く、使わずにはいられなくなります。
有限会社ワールド ワーク 様2021-04-03
- 用途:
- エンジンオイル添加
- 対象商品:
- 35578426
使ってエンジン音がかなり良くなってました。加速もスムーズになったような気がします。
エンジンを保護する効果を期待できそうです。
2020-10-26
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35578401
エンジンオイル交換時に一緒に入れました。エンジンの調子はとても良いです。心なしか少しエンジンの調子がさらに良くなった気がします。
2020-10-21
- 用途:
- 大型バイクのエンジン保護
- 対象商品:
- 35578426
長年使用しています。
正直、エンジン寿命が延びているのかはOHでもしない限り解らないと思いますが、パワーが落ちてるという感覚はありませんので効いてると信じています。
古いバイクですので労りの気持ちで使ってます。
1人が参考にしています
2020-09-29
- 用途:
- オイルに混ぜてエンジン内メンテナンス
- 対象商品:
- 35578401
旧式50ccスクーターの10W-40のSJクラスオイルに10%混ぜて50kmほど走行して排出しました。(入れっぱなしは怖かったので、、)
最初はエンジンの振動も無くなりスムーズな回転を体感しましたが、慣れてきたのかその後は効果はよくわからなくなりました。排出したオイルに分離した黒い液状物質がありました。多分金属を滑らかにした際の削りカス(?)的な感じなのでしょうか、、。
何もやらないと壊れそうな旧車ですので、エンジン延命効果に期待しています。
1人が参考にしています
2020-03-27
- 用途:
- 社外ボアアップKITの慣し運転
- 対象商品:
- 35578401
社外ボアアップKITを組んだ場合、精度が悪い事が多く故障しやすいと思います。
エンジンが高温になった時点でのピストンとシリンダーのクリアランスが無くなったりと酷い場合もあります。
私の経験では、このスーパーゾイルを入れておくと壊れた事がないです。
不調になってしまった場合にも、これを注入すると調子良くなった事があります。
1人が参考にしています
アーチャー企画 様2020-01-01
- 用途:
- オイル交換時に
- 対象商品:
- 35578401
私の中で信頼度の一番高い添加剤です、エコの方でもこのサイズが出てくれれば嬉しいです。
1人が参考にしています