4サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.71 (170件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
4,998 / 税込 5,498
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。 【用途】4サイクルエンジン用
170件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578401

効いていると思えば効いているような気がする程度です。

1人が参考にしています
2019-12-04
用途:
オーバーホール後のエンジン
対象商品:
35578426

エンジンを分解した後は必ず使用しています。これさえ入れておけば安心です。

2019-08-12
用途:
定期メンテ時
対象商品:
35578401

けっこう良いお値段なので、指定量の半分しか入れていないのですが、十分効果があります。
馴染むまでメカノイズが増えて、大丈夫かと思いましたが、ギヤ飛びが減り、軽く回るようになりました。
トルク感もあります。従って、燃費も良くなり、カタナ250で、リッター22からリッター28は走るようになりました
燃費を考えたら、適正量入れても元は取れますね。

2人が参考にしています
益子窯 様2019-11-18
用途:
バイク整備
対象商品:
35578401

絶大な信頼を寄せています。モノタロウが最安値なのでリピート購入しています。

2019-11-06
用途:
バイク&車のメンテナンス時
対象商品:
35578417

旧車の空冷バイクに使用致しました。
自分はあまのじゃくなのか(笑)
ゾイルの商品は、あまりにも有名過ぎて
購入してから4年あまりほったらかし、
使用しておりませんでしたが
つい先日、手にいれたバイクのシフトの渋さが気になり
少しでも改善してくれれば良いなーと思い
4年熟成させた物を添加致しました。
添加して、本当にびっくり!(*´ー`*)
シフトの入りは嘘のように改善しました。
それからは、2サイクルの旧車と言われるスクーターには、スーパーゾイルの2サイクルオイル、
今回は、愛車ビートルに添加する為に購入致しました。
まだ、添加しておりませんが、楽しみです。

2019-11-07
用途:
オーバーホール後のエンジン
対象商品:
35578426

フルオーバーホールしたエンジンには慣らしからゾイルを投入。組んだばかりでアタリが付く前でも安心です

2019-09-02
用途:
ビンテージスクーターに
対象商品:
35578426

低馬力のエンジンに使ってこそ実感出来る。
やめられません(笑

2人が参考にしています
2019-11-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578401

エンジンに注入後、メカノイズの減少、多少アクセルの付きが良くなる。燃費はあまり変わらない。毎年、乗り始めのオイル交換でゾイルを注入している効果なのか、エンジンを酷使した乗り方でも不具合はありませんでした。

2019-06-15
用途:
エンジンや駆動系の添加剤

使って直ぐ振動が穏やかになって運転や、操作がしやすくなります。
エステル系のオイルとの相性問題も無くて、結構いろんな箇所、いろんな組み合わせ使えます。

1人が参考にしています
2019-07-19
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
35578401

使用して感じたのは、エンジン音が静かになった事と燃費が少し
向上しました。私の個人的な感想は、規定量よりも少なく注入した方が
燃費が向上したように思えました。

2019-03-02
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35578426

言わずと知れたスーパーゾイル、バイクのオイル交換時に使用、オイルは2000kmから2500kmで交換してます。
エンジン音が静かになり、ギヤの入りも気持ちよく決まります。
これからも使っていきたいと思います。
あとはもう少し安いとありがたいので、星4にしました。

2018-11-08
用途:
バイクのオイル交換時
対象商品:
35578417

入れてから500キロくらいはギヤがとても滑らかです。ガコンではなくカコって感じになります。とくにNには普段入りにくいのですが、スルって感じで入ります。またエンジンノイズが減ります。バイクの栄養ドリンクと思って定期的に入れてます。

2人が参考にしています
アルキミスタ 様2019-08-24
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
35578417

カブJA10のオイル交換時に10%の割合で添加しました。
1-2割振動が減った感じです。
劇的ではありませんが、確実に効果はあります

1人が参考にしています
2020-01-13
用途:
バイク
対象商品:
35578401

オイル交換ごとに使っております。迅速な発送ありがとう御座いました。

2018-11-03
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
35578401

ゾイル製品は評判が良いので、性能に期待して購入。
RZ250は古いバイクなので、ミッション、クラッチの保護のために添加剤として注入しました。

2018-11-29
用途:
旧車や走行距離が進んでいるバイクに使用
対象商品:
35578401

昔から色んな添加剤を試してきたけれどこれ以上の物があれば教えて欲しい・・・

2018-10-29
用途:
オイル交換
対象商品:
35578417

追加購入なので製品の良さは分かっているが、もう少し安ければオイル交換毎に投入したい。

ステップ サポート 様2018-09-16
用途:
バイク(旧車)なオイル交換時
対象商品:
35578417

昔から使用していますが 信頼!安心のゾイル!
古いバイクのオイル交換時に使用しています。

2018-10-02
用途:
古い2サイクル車のミッションオイルに混合してます。
対象商品:
35578401

古い2サイクル車のミッションオイルですので、入れたあとに劇的に良くなる感じはありませんが、経年劣化を予防する意味で使用してます。
あえて言えば、気持ちミッションのタッチがまろやかになる気もしますが、たぶん気のせいです(^^;

2人が参考にしています
2018-05-09
用途:
スーパーカブのオイル交換時

メカノイズが以前より減りました、安心して運転できるようになりました。
効果が出るまで思った以上時間がかかります、半年ぐらいが目安ですがね、すぐに効果を期待するならばフルオーバーホールに着手することをオススメいたします。