スーパーゾイル チェーンルーブのレビュー

平均満足度 4.77 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーゾイル チェーンルーブ SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
1,998 / 税込 2,198
各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。 チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。 シールチェーンにもご使用いただけます。 エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。 汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
43件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-10
用途:
オートバイメンテ
対象商品:
35578532

サーキット専用でチェーンはERV3です。
ピカピカに洗浄してから塗布しました。
吹き付けた時の液状は調味料のジュレのようで、透明です。
今まで使ったルブで最高のスムーズさでタイヤ回ります。
ルブ団子が生成するロングツーリングタイプは好まないのでこれは自分に合って良さそうです。
ヒロコ―のルブ愛用者でしたが、次期はこれになりそうです。
実際の走行は春からなので実使用はまだです。

K‘s商会 様2019-12-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578532

なかなか安く買うことができないのですがモノタロウ さんの割引時に購入しました。物は全く問題ありません。

2016-05-17
用途:
注油
対象商品:
35578532

他のチェーンルーブに比べ吹き付けた時はゲルタイプだが時間経過と共にサラサラしてくるが飛び散りが余りない
他社のルーブはかなり粘度が増してしまい 掃除の時大変
に感じます
ゾイルのチェーンルーブは自分には一番いいですね

TWR(サウザンドウェーブレーシング) 様2016-05-06
用途:
バイクチェーンの潤滑やワイヤー潤滑に使用
対象商品:
35578532

通常のオイルよりも非常にスムーズに稼働して静粛性能が良いです。また、あまり吹き付けなくても少量で十分な効果を得ることができます。

2016-08-17
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
35578532

伸びが抑制されます。
塗布し過ぎると飛び散るので注意。

Japan MDC, LLC 様2016-04-13
用途:
honda wave 125i チェーンに使用
対象商品:
35578532

チェーンには今までクレ550を使用しておりましたが、錆びつきがあったので、今回はスーパーゾイルを試用してみました。使用後ギアの入りがスムーズになったような感じがします。

2016-05-31
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35578532

やっぱりゾイル!

2016-03-23
用途:
バイクの整備
対象商品:
35578532

エンジンを組む時にベアリングやギヤの当たり面に使用します。ゾイルスプレーよりも粘度があるので垂れずに使用できます。

アーチャー企画 様2021-12-18
用途:
スプロケットチェーン交換時
対象商品:
35578532

安心のZOILクオリティー、だけど、七割位使うとガス圧が心もとない。

2016-06-25
用途:
バイク、カートの整備
対象商品:
35578532

塗布後のフリクションの少なさが目に見えて分かる。 オイル飛びはそこそこあるが、持ちもWAKOSより良い

2015-09-09
用途:
バイクのチェーン注油
対象商品:
35578532

バイクのチェーン注油で使いました。油ダマのようなものがブクブクしながら出てきます。使用した感想ですが、浸透性も今まで使ってた他社製品と比べるとよくはありませんが、これはそういった商品だと思い割り切ることにしました。それより気になったことが浸透性があまりのくない事による四散ですが、拭き残しもあったにも関わらず全然飛び散らなかったのには驚きました。
商品としては、容量は少ないし価格は高めです。スプレーチューブの経も細いほうが注油しやすいなど、気になる点もありますが、今後も様子を見ながら使用していきたいと思っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

2015-05-21
用途:
チェーンの注油
対象商品:
35578532

zzr1400に使用して25000Km走行して、2本使用しました。まだまだ チェーンもスポロケットつかえます。お気に入りでまた今回注文しました。

2015-01-14
用途:
バイクチェーン
対象商品:
35578532

最初は他の方のレビューを参考に購入しました。評判通りでした。今回は2度目の購入です。ただ、もう少し安いとうれしいのですが…。

2015-10-16
用途:
バイクのチェーンメンテナンス
対象商品:
35578532

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

2014-09-08
用途:
ツーリング
対象商品:
35578532

早速塗布して走行しました。
かなりスムースでチェーンの振動も少なくなり快適に走行できました。

2017-01-12
用途:
バイクのチェーングリスに

高い!飛び散りも少なくて低フリクションだけど高い!
自分への御褒美の時にしか使えません。

2014-05-30
用途:
バイクのメンテネンス

同社のエンジンオイル添加剤「スーパーゾイル」が優れているので、チェーンルーブも使ってみました。チェーンの回転が滑らかになるだけでなく、付着した汚れが浮き出てくるのでクリーナーなどを使った清掃の必要がなくなります。他製品に比べて価格は割高ですが、その価値は十分にあると実感。おススメです。

2015-05-21
用途:
バイクチェーンのメンテナンス。
対象商品:
35578532

通常のチェーンオイルは飛散しチェーンの延命効果が期待できないが、この商品ZOILオイルを使い続けている、バイクチェーンは40000キロ越えでもへたっていません。新車購入時から現在までスプロケット等とチェーンは一度も交換なしです。加速重視の為ドライブは1丁減らしましたが、信じられない耐久力です。メンテナンスにはZOILシリーズは欠かせません。これからも購入し続けます。

2人が参考にしています
技販工業株式会社 様2014-04-24
用途:
バイクチェーンに
対象商品:
35578532

スーパーゾイルの商品は、どれを使用してもまったく心配がないので、使用するのが楽しみです。
北海道はまだ少し寒いので、連休中に使用します。

2014-05-15
用途:
ZX14Rに使用
対象商品:
35578532

大型バイクに使用。チェーンに纏わりつく感じで、使用後のルーブの飛び跳ねも少なめです。500キロ以上走ってもルーブがまだ付いている感じで、満足しています。
改善点を上げるとすれば、スプレーノズルが外れやすい事くらいです。また容量がもう少しあるとお得感があると思います。