単式スラスト玉軸受51100番台のレビュー

平均満足度 4.53 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ
モノタロウ
339 / 税込 373
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
STAGE-1 様2026-01-05
用途:
回転部分

ご友人頼まれて、商品購入いたしましたが、大変喜んでおりました。

2025-08-04
用途:
機械分解後の組立用に準備

機械分解後の組立時に使用する可能性が有ったので準備。
結果、機械分解したところ既存品の状態が非常に良い為、使わなかったのですがすぐに手に入り助かりました。

2024-04-21
用途:
安価なスプリングコンプレッサーのグレードUPに
対象商品:
35628765

4輪用のスプリングコンプレッサーで、爪とボルト間にスプリングワッシャーが仕込まれていたのですが、締め込む際の抵抗が大きかったのでこの製品をスプリングワッシャーの代わりに仕込みました。
締め込みも緩めも楽になり価格以上の働きを見せてくれました。

2人が参考にしています
2024-11-21
用途:
農機具のベアリング交換
対象商品:
35628774

ホームセンターにはこのタイプのベアリングは無くて購入。ジャストサイズで満足です。

2023-08-01
用途:
ブッシュインストーラーの修理
対象商品:
35628774

自動車のブッシュインストーラーに使われているベアリングを交換。固着したブッシュを抜く際にベアリングに負担がかかったため交換しました。安価に交換できるのがありがたい。

2023-06-27
用途:
サスペンションブッシュインストーラーの修理
対象商品:
35628731

ブッシュ交換工具の修理に利用。固いブッシュを交換しているとベアリングが渋くなったので交換しました。特に問題なし。安価なので気軽に交換できます。

2022-09-29
用途:
パーツ
対象商品:
39325806

スムーズに回転します。きれいなベアリングです。けっこうオイリーな感じで届くので、ドライな環境で使いたい場合は洗浄が必要です。

1人が参考にしています
ゴルフシステムワークス有限会社 様2021-07-13
用途:
ゴルフ工具角ねじの軸受けに使用している。
対象商品:
35628731

十年以上使用しているが、品質的の意は問題なし。 コスパで大変良い。

1人が参考にしています
2021-05-02
用途:
バイクフロントフォークプリロード調整
対象商品:
35628765

セロー225weのフロントフォークカラーに挟み込み使用。
スラストニードルを使用するのはバネ圧縮時に僅かに径方向に回転する抵抗をスムーズにする為ですが、私はバネプリロードを上げたかったので敢えてスラスト玉ベアリングで厚みを持たせてます。

1人が参考にしています
2021-05-04
用途:
農機の修理
対象商品:
35628765

乗用草刈機の修理に使用しました。サス無しで振動と負荷がかかり砂埃まみれですが問題なく動いています。

1人が参考にしています
株式会社QMコンサルティング 様2021-06-29
用途:
回転台の支持
対象商品:
35628792

工業用の送風機回転台に利用、価格と機能で満足しています。

2021-04-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
35628731

クオリティ問題ないですね!
サイズのラインナップ増やして頂ければ助かります。

2021-03-13
用途:
バイクのフロントフォークのバネ上部にセットして初期の動き出しをスムーズにする。
対象商品:
35628731

取り付ける前に比べて小さな凹凸路での乗り心地が良くなった様に感じます。

1人が参考にしています
2020-10-14
用途:
回転台受けに使用
対象商品:
35628756

すむうずに回転し満足です。又利用したいです。
有難うございます。

ジュークボックス 様2020-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35628801

リアサスペンションのダンパー部分にピッタリの径で、スプリングの動きをスムーズにするために付けてみました。
小さなギャップは、ほぼ感じなくなるくらいの違いがあります。

1人が参考にしています
2020-06-02
用途:
ヤマハのスバンカーのベアリング交換として使用
対象商品:
35628747

海での使用の耐久性はまだわかりませんが、安価でサイズもぴったり。回転具合もスムーズ。あとは耐久性の評価。

2020-05-07
用途:
ベアリング圧入時
対象商品:
35628731

軸方向への力をうまくつなげてくれて、肝心の圧入用具が回転することなくベアリングが挿入できます。軸がぶれることがないので重宝します。

2019-09-20
用途:
機械メンテナンスの時に
対象商品:
35628747

三日以内の、早めの出荷が最重要で検索していたのですが、当日出荷になっている品物で迷わず購入しました。
品物はスムーズに装着出来ました。ありがとうございました。

2019-06-26
用途:
工作機械の軸受に
対象商品:
35628774

何の問題もなく軸の荷重を支え、軽く回ってくれる。安くて良い商品です。

2019-06-13
用途:
ハンドパレットリフトに
対象商品:
17661866

モノタロウ製ハンドパレットリフトのスラストベアリングが破断した為に、試しに購入しました。厚さも問題なく収まりましたが、そもそも最初に入っていたベアリングと同型なのか良くわかりません。取り敢えず使えます。