銅板のレビュー

平均満足度 4.50 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅板 久宝金属製作所
久宝金属製作所
   
一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。 加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。 【用途】めっき・はんだ付けなど。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-18
用途:
yp125のベースガスケット作りに
対象商品:
35633884

yp125のベースガスケットはオイルで溶けて無くなってしまうので、今回0.5mmの銅板で製作し、焼き鈍し後、液状ガスケットを塗布して使用しました。オイル漏れも止まり大満足です。

2021-06-16
用途:
コンプレッサーのアフタークーラー製作
対象商品:
35633875

ナマシ銅管と組み合わせて熱交換機の製作に使用しました。手頃な価格が良い。

2021-01-28
用途:
高周波アンテナの給電・インピーダンスマッチングリボン
対象商品:
35633841

高周波アンテナの給電・インピーダンスマッチングリボンに使用しました。
金切りばさみでカットできる厚みと。十分な強度、はんだ付けでき、穴あけもしやすい加工の容易さと便利な素材です。

道谷薬品商会 様2020-12-13
用途:
アルミサッシを越える電気配線作成
対象商品:
35633841

焼いて柔らかくさせた銅板をアルミサッシに這わせて、屋外電源として使用。
良い品です。

2020-10-01
用途:
霧箱の底板
対象商品:
35633841

放射線をみる霧箱の底板として使用しました。良かったです。

2020-05-16
用途:
バゲットやカンパーニュなどのハード系パンを焼く時に、オーブンに入れて銅板を予熱する。
対象商品:
35633902

バゲットやカンパーニュなどのハード系パンを焼く時に、オーブンに入れて銅板を予熱するとパンの膨らみが良いです。本来は1mmほどが良いと思いますが、こちらは0.5mmです。しかしバゲットはなかなか高さが出て上手く焼けました。
アイリスオーヤマのオーブン幅28cmなので、2cmほどをペンチで折り曲げて使っています。満足してます。

5人が参考にしています
2019-10-04
用途:
冶具用として
対象商品:
35633893

冶具のカバーとして使用しました。紙で試作し移し替えて型取り、軟らかさも調度良く
折り曲げが楽でした。又使用したいと思います。

1人が参考にしています
2018-04-15
用途:
シールドケース制作時
対象商品:
35633866

厚みがあり、シールド効果がありました。また加工も安易でした。

2020-12-19
用途:
打ち抜き加工に使用した
対象商品:
35633884

少々薄かった模様でしたが製品になりました、実用にはまだ使用していない

前川建築事務所 様2018-09-02
用途:
メッキ
対象商品:
35633884

銅線より板の方が面積が大きいのでイオンの発生効率がいい、切って使うのでもっと薄い方が使い易い。

2019-07-16
用途:
レモン電池実験の電極として利用
対象商品:
35633875

レモン電池実験の電極として利用するため、切断して使用した。支障なく使用することができた。

2018-04-03
用途:
接合作業
対象商品:
35633841

柔らかい銅板で作業がし易かった。表面状態も良好です。

2017-04-24
用途:
基板治具作成
対象商品:
35633841

希望していた治具サイズに丁度良く、作業し易くなった。

2016-11-01
用途:
銅釜の修理
対象商品:
35633927

加工しやすく
とても使いやすいです
速い対応 ありがとうございました。

2020-02-13
用途:
円形に切断し叩き出し加工して燭台の受け皿にした。
対象商品:
35633857

板厚の検討が判らず注文品では厚過ぎて加工が困難だった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

2016-10-06
用途:
銅板製の鶴を折りたい工作
対象商品:
35633875

0.3ミリの厚さは少し硬かったが、銅の軟らかさを上手く利用でき、
工作が出来ました。切る作業は、はさみで切れますが、折る作業が綺麗に出来ず難しい。
銅の光沢が綺麗で、酸化して変色しない様に、出来上がった作品には透明スプレーをかけて空気に触れないようにしました。
余った銅板は、ビニールに入れて保管です。

2016-03-28
用途:
粘土の抜き型作り
対象商品:
35633875

傷・変形などなく、特に問題はなかった。

2015-08-26
用途:
まだつかってない?
対象商品:
35633841

自分の思った商品でした。

2015-03-09
用途:
池の虫対策
対象商品:
35633884

ホームセンター販売品と同じですが、他商品と同送で
購入が便利です。

株式会社 勝呂工務店 様2014-12-10
用途:
囲炉裏の板金工作
対象商品:
35633927

当たり前ですが奇麗な銅色です。切るのがもったいない感じでした。
また0.3mmという厚さが加工し易かったです。