(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))のレビュー

平均満足度 4.69 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂
大阪魂
8 / 税込 9
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
近接センサの止めネジに使用

近接センサを固定する際の止めネジに使用しています。
在庫品なので、単納期で納品してくださり助かりました。

TOGA販売課 様2026-01-10
用途:
非常カバーのビス
対象商品:
35795505

なかなか売ってないサイズだったので、
助かりました。
非常カバーの透明ビスに使います

オオツカ興産有限会社 様2025-08-15
用途:
MCトランスの固定等

ナットと同じく、パワーアンプのスピーカー端子固定の際、金属ネジ・ナットだとショートしそうだったので、こちらの製品を使った。精度が高く、必要強度を確保できそうなので選んで良かったと思います。電磁気とは完全に無縁なので、MCトランスの製作にも使った。

2025-01-08
用途:
眼鏡の修理

縁無し眼鏡のレンズとツルを固定する樹脂製ボルトが破損したので
交換部品として使用。
樹脂製を考慮して締め付けトルクは弱めに作業した。(正規トルクは不明)
丁寧に扱っているので固定力に問題無し。
安価なので複数を購入して破損に備えています。

2024-12-25
用途:
器具の修理

透明で目立たないので器具修理に使用しました。
強度も耐久性もあり助かっています。

でんしゃくらぶ 様2024-06-13
用途:
鉄道模型の絶縁部分のネジ止めに使っています。
対象商品:
35795313

そこそこ重さのある可動部分を止めていますが、強度も十分あり問題なく使えます。

2023-12-19
用途:
電子部品取り付け
対象商品:
35795225

地元のホームセンターにはこのサイズがないので助かります。

神田大助 様2023-05-19
用途:
模型の修理
対象商品:
35795356

このサイズは中々無い中で、一本から買えるので助かる。

トラストK 様2022-12-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35795417

水が掛かる場所のカバーの固定に使用するために購入。あまり数が必要ない為、1本単位で注文出来るのは、ありがたいです。

2021-05-31
用途:
ドローン機体の組み立て(FC,SMAアンテナ固定)
対象商品:
35795277

製品の精度はとても良いと思います。他のサイトで購入した海外製と比較して、バリなど全く、見た目もとてもクリア、安心して使えます。
加工が難しいのかもしれませんが、M2X30mm程度までサイズがあるとなおよいと思いました。

2020-10-20
用途:
アクリル板のディスプレイの固定に
対象商品:
35795672

強度が心配ではありましたが、大丈夫そうです。アクリル板ディスプレイの留め具として購入しています。

1人が参考にしています
2021-01-20
用途:
アルミ10mm角パイプと8mmパイプの軽度繋ぎに使用
対象商品:
35795417

金属ネジで止めようと思ったが損傷が軽度で考えた通りで満足

2020-09-11
用途:
脱落ネジの予備
対象商品:
35795541

強度は十分。バラ売り可能なのが嬉しいが、袋ばかり使わせてしまい申し訳ないですm(_ _)m

2019-06-04
用途:
機器備え付け
対象商品:
35795401

主にArduino関連の基板に使っています。
長さが余った場合は、ニッパーでカットしていますので、
若干長めでも同じ値段で買えるのは良いです。

2019-02-11
用途:
ドローンの改造に使用
対象商品:
35795672

ドローンにカメラを取り付けるのに使用しました。金属より軽いので良かったです。小型ドローンのため1gでも軽くしたい。

1人が参考にしています
RS中野 様2019-03-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35795541

バイクのカウリングスクリーンの取り付けに使用しました。非常に使いやすく良い商品です。

2018-10-05
用途:
ポリカ部品のねじ止め
対象商品:
35795566

このようなねじを一個から買えるのは非常に助かります。
精度も問題なく、+溝もピッタリでした。

1人が参考にしています
2018-04-29
用途:
LCDキャラクターディスプレイの固定で使用
対象商品:
35795331

LCDキャラクターディスプレイをアルミケースに取り付けるのに使用。
電気回路のショート防止。
ポリカ透明なので見た目も悪くないです。

2018-07-23
用途:
絶縁できるビスですのでとても良い。
対象商品:
35795286

絶縁性が高いので、おもちゃ作りにたびたび使いますが、ちょっと強度が低いです、特にねじり方向にはめっぽう弱いです。

2人が参考にしています
2017-11-11
用途:
絶縁物の結合
対象商品:
35795462

従来のプラボルトより強度があり、締め付けトルクに耐えられます

1人が参考にしています