どっちもクリップのレビュー
- 用途:
- 脱落防止
補助棒を支えておくのに使用。個人により補助棒の長さが違う為各自で調整して使用できるために、買ってよかったです。
- 用途:
- 集塵ホースの吸い込み口の支えに使用
集塵ホースの吸い込み口を好きな位置に強力に保持することができました。
- 用途:
- 機械を挟む時に使います
いろんなお店を探しましたが,結局モノタロウが一番でした,
- 用途:
- 多用途に使える
- 対象商品:
- 35695475
見える場所に書類を保持したり、デスク照明の位置を一時的に変えたり、ホルダーと合わせてスマホを保持したりと、いろいろなことに使えそうです。
金属製なので耐久性も高そうですが、その分重さがマイナスになるかもしれません。
- 用途:
- ライトステーとして
- 対象商品:
- 35695484
スタンドに不具合があり、余剰となっていたLEDスポットライトの改造に利用しました。
片方のクリップは取り外しマグネットベースに付くように加工して、フレキ管の中に配線
を通して使用しています。細かな作業の際、フレキシブルに手元を照らしてくれて重宝しています。
- 用途:
- 器具の固定
- 対象商品:
- 35695502
アームが自在なので、器具を色々な角度で固定しながら作業が出来るので重宝しています。両方ともクリップなので何処にでも移動出来るところも気に入っています
- 用途:
- ろう付けの時の配管支持。
- 対象商品:
- 35695493
自在に支持の位置を変えれるのがいいです。パイプを立てたりちょっとおさえたりの作業ですが、なかなか便利です。重い物や力のいる事は無理です。
- 用途:
- 作業現場の台車に行先のプラカードを見える化し誤仕分け防止
- 対象商品:
- 35695475
アームも丈夫で台車の取っ手にも挟めて非常に良い商品。
作業する全員が見易く遊行活用ができ、台車の台数分必要となり追加発注いたします。
- 用途:
- デスクワーク
- 対象商品:
- 35695475
デスクで作業する際にフラッシュライト等の小物を空中で固定したり、データをぶら下げたり、様々な用途でデスク上を立体的に活用するのにとても便利なツールです。2本のどっちもクリップでスマホを固定して簡易撮影台にするなど、工夫次第で用途が無限大に広がるのもとても素晴らしいと思いました。
- 用途:
- ライトの保持
- 対象商品:
- 35695502
CLW5(ロング)を購入。耐久質量600gとありますが、これはクリップの保持能力であって、アーム部の保持能力では無いと思います。150g程のライトでも水平には保持するには、コツが必要です(あらかじめ重さで下がる分を考慮してセットするとか)。商品としては非常に重宝しています。
- 用途:
- 物販時のディスプレイ用
- 対象商品:
- 35695493
下は大きいクリップで上は小さいクリップが良かったですが
頑丈なので満足しています。
上のクリップを隠すアイテムを作りました。w
- 用途:
- 細かな作業時に虫眼鏡のレンズをつけたり、スマートフォンのスタンドとして使用してます。
- 対象商品:
- 35695502
厚みのあるテーブルを挟んで使うことが出来、予想以上に用途がありそうです。
- 用途:
- 固定用
- 対象商品:
- 35695493
とても迅速な対応でした。今回A3強力タイプを購入しました。
使用目的上は問題なかったので「満足」ですが、「アーム耐久重量930g」のスペックから受ける印象ほどアームは強くないように感じました。
でも、他社の同様の商品と比較すると圧倒的な強さだと思います。
- 用途:
- 建設機械メンテナンス
- 対象商品:
- 35695511
建設機械に後付けでモニターを付ける時に利用しています。
クリップは片方で良いのですが、強度と価格でこの商品を選びました。
- 用途:
- 循環器のホースのグリップ
- 対象商品:
- 35695511
梱包ももよく間違いのない商品でした。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします