ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZのレビュー
ハヤブサハウジング 様2019-03-31
- 用途:
- 中国製の船外機をグレードアップ
- 対象商品:
- 35710333
中国製の船外機は塩害に弱く通常なら2回から3回の使用で使い物にならなくなります。新品から油脂充填・防水強化・ベアリングをステンレス(国産)にすることで気持ち良く使用する事が出来る様になります。少し機械の知識と道具があれば、かなりお得な船外機に変身します。このベアリングに交換してストレスなく使用しています。品番等は分解後に確認する事をお勧めします。すぐに品番変えたりしますので。
1人が参考にしています
2016-12-03
- 用途:
- ディスクグラインダ
- 対象商品:
- 35710315
ディスクグラインダのベアリングが磨耗し異音と振動が発生したため、
交換用に購入しました。普通に使えます。日本製なので安心して使用できます。
北澤 様2015-10-30
- 用途:
- 小水力発電水車軸受
- 対象商品:
- 35710376
以前付いていたベアリングの刻印は、6200Zでした。
ガタが発生したので、6200ZZを注文しましたが、刻印は同じく6200Zでした。
と言うことは以前に使われたベアリングと同じ商品の可能性があります。
同じであった場合、ベアリングの交換で対策が出来たか疑問です。
送られて来た納品書には6200ZZと記載されており、間違えでなければ同じ結果のガタがいずれ発生するものと思います。
商品が6200ZZであるなら、刻印も6200ZZとすべきではありませんか?
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
両側シールド形の刻印ですが、片側ずつに6200Z、6200Zと記載されております。(あわせて6200ZZとなります。)
メーカー共通となりますので、ご理解頂けると幸いです。