光学式マウスのレビュー

平均満足度 3.37 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
光学式マウス モノタロウ
女性の手にもフィットする小型サイズ。 パソコンにUSBをさせばすぐに使えるので、面倒なドライバのインストール作業がありません。 リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかりと持った光学式マウスです。
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-08-13
用途:
職場のPCにて使用
対象商品:
35724866

2ヶ月程で 真中のホイールボタンが効かなくなりました。
原因を探るべくバラして見た所、ホイールの軸が折れていました。
今までそんなマウスに当たった事なかったので意外でした。
やはり金額なりの物なのでしょうね。安物買いの銭失い。
あまり使わない方ならまだしも、毎日使用する環境には向きません。

2012-01-18
用途:
パソコン
対象商品:
35724866

思ったほど悪くないです

2011-07-16
用途:
会社で、新しくノートパソコンを2台いれたので、後1個、買う予定です。 500円クーポンいらないから、マウスがほしい
対象商品:
35724866

パートの人(女性性)つかいやすいと言っていました。

2011-09-30
用途:
入力作業
対象商品:
35724866

他にも書き込んであったのですが「マウスが勝手に動く」って
どういうこと?と思ってたのですが、使ってみて確かに「勝手に動きます」
触っていない時もウロウロして少し目障りかも。安いからがまんするけど。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2012-02-13
用途:
子供の遊び用のパソコンの操作に
対象商品:
35724866

小学生の子供が使っているマウスが調子悪くなったので買い替えのために買いました。
「まま~、このマウス勝手に動く。めっちゃムカつく」って言ってました。
まぁ使えているようです・・・。

1人が参考にしています
2012-04-12
用途:
PC用
対象商品:
35724866

到着して1日目でホイールを上下に回すも画面が上下にチラつきながらすべってきれいに作動しません。安かったので購入しましたが諦めました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2012-03-20
用途:
仕事用
対象商品:
35724866

仕事用パソコンのマウスが、不調になったので安さにまかせて購入
10日目で 動かなくなりました。 USBの接触不良かと 接点もチェックしてみましたが 動くときは、正常に動作しますが 3分ほどで、全く動かなくなります。まあ、安いので カップラーメン食べたと思えば、使い捨てで仕方ないかな(笑)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きますので、
弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

アスカカンパニー株式会社 様2012-01-12
用途:
パソコン使用中のマウスの代替として使用
対象商品:
35724866

とても良い

2011-12-26
用途:
CAD設計
対象商品:
35724866

ボールタイプではないので、ホコリによる動作不良がなく、スムーズにカーソルを動かすことができる

有限会社 西京モータース 様2011-09-22
用途:
仕事用パソコンに
対象商品:
35724866

強いて言えばスクロール用の、ローラーが柔らかすぎる感じがします

2011-09-21
用途:
仕事用
対象商品:
35724866

もう少し重量があったほうが使いやすいかもしれませんが価格から考えると十分な製品だと思います。

有限会社旭南建設 様2011-09-21
用途:
パソコン
対象商品:
35724866

使いやすくていいです

2011-09-09
用途:
普段の事務仕事
対象商品:
35724866

この値段でこれだけ使えるなら最高

2011-09-23
用途:
会社用のマウスとして購入しました。小さめで出張用マウスとしても使えると思ったのですが
対象商品:
35724866

クリック音が二昔前のマウスのように大き過ぎます。会社や出先では使えないため、静音タイプを希望します。

2011-09-20
用途:
PCの操作に
対象商品:
35724866

もうちょっと大きくて本体が重いほうが使いやすい
あと色がピンクしかない・色が選べないなら無難な白一色でいいのに・・・・

2011-12-17
用途:
ブラウザーなど通常のPC操作
対象商品:
35724866

上下移動時などにごく稀にポインターが横に1センチほど移動したり予期しない移動が起こることがある。
一度交換してもらい、頻度は少ないですが症状が発生するので、マウスパッドを疑い緑色で白文字の沢山書いてある物から他のPCで使っている模様が少ないグレー色の物に変えたら、かなり改善された。
マウスパッド交換前は、左右の端までポインターが移動したりして見失いとても疲れたが、ごく稀に1センチ程度移動する程度になったので、一応使えます。
DELLの標準マウスやロジクールのマウスではどちらのマウスパッドを使っても起こらなかったので、このマウス特有の現象だと思う。
模様や文字入りのマウスパッドを使っている方は買わない方がよいのではないかと思います。

3人が参考にしています
2011-09-02
用途:
ノートパソコン用
対象商品:
35724866

特に問題なし 予備で使用中

2012-02-06
用途:
PC用に購入
対象商品:
35724866

一週間で壊れた
ゴミにしかならないものを売ってはいけないと思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

株式会社イチコーテクノス 様2011-12-08
用途:
事務作業
対象商品:
35724866

手ごろな大きさで使い勝手が良い。

本多石油店 様2011-08-22
用途:
毎日のパソコン作業に使っている。
対象商品:
35724866

カーソルが突然画面の端に飛んでしまう。使い物にならない。ゲームなどしているときは特に困る。

1人が参考にしています