- 用途:
- 社内カーペット貼りつけ時対応
- 対象商品:
-
35735226
ギザギザ面で溝までしっかり塗ることができ、よかった。
- 用途:
- 床の糊打ち(CF)
- 対象商品:
-
35735226
今までは糊に付属の金ベラを使ってましたが
使った後に糊を取るのに水につけておくと
錆が発生したのでお試しで樹脂製のこちらを
購入しました。急いで糊を取る必要が無く
余裕を持って作業が出来ました。
- 用途:
- クッションフロアシートの床への接着用として
- 対象商品:
-
35735226
サンゲツのCFを1m購入・施工のため、ラワン合板の床へ接着剤を塗布するための櫛目コテとして購入しました。一番安価な櫛目でしたが、接着剤がキレイに櫛目状に塗布できました。
費用対効果は抜群に良い商品だと思います。使用後に「へばりついた」接着剤のカスは、ベンジンで清拭して、素材が侵されることもなく、新品状態まで戻りました。
- 用途:
- クッションフロアの施工
- 対象商品:
-
35735226
クッションフロア用のボンドを展張するのに使用しました。サイズ感、コシともにとてもよく使いやすかったです。価格も安くコスパ◎です。
- 用途:
- トイレ床のクッションフロアー貼り替えに
- 対象商品:
-
35735226
この手の製品は小さなものでは作業効率が悪く、
プロが使っているサイズの方がうまくいきます。
このサイズで接着剤の塗布が効率的にできました。
- 用途:
- タイルカーペット張替
- 対象商品:
-
35735226
タイルカーペット張替
ピールアップボンド使用
幅広で使いやすい
1人が参考にしています
- 用途:
- タイルカーペット施工
- 対象商品:
-
35735226
小さいかな?と思いましたが、作業してみるとほどよい大きなでした。
- 用途:
- クッションフロアのノリ伸ばし
- 対象商品:
-
35735226
溝の深さが良いです。付属品より明らかに使いやすかったです。
- 用途:
- カーペットタイル接着用
- 対象商品:
-
35735226
ローラータイプと併用して使っています。
ローラーはスポンジ取替・消耗品として使ってますが、こちらは樹脂ヘラ刃先のギザギザに付着した接着剤も取れ易く、何度も洗って長く使用しています。
- 用途:
- 巾木の接着剤を塗る為
- 対象商品:
-
35735226
まだ使用していませんが、思っていたよりもしっかりしていて、大きいヘラでした。
また機会があれば購入させて頂きます。
- 用途:
- クッションフロア接着
- 対象商品:
-
35735226
接着剤を均等に伸ばすことが出来ました。非常に良い商品です
- 用途:
- ボンド塗り
- 対象商品:
-
35735226
ボンドの使用量も少なくて済み経済的です 好みの幅が無いときには、切って使っています
- 用途:
- クッションフロア張替え
- 対象商品:
-
35735226
クッションフロアのボンドをスムーズに伸ばすことができました。
- 用途:
- 床材の施工
- 対象商品:
-
35735226
金属製に比べて軽くて、使用後ボンドを落とすのも容易です。
- 用途:
- シリコンシーラントと一緒に
- 対象商品:
-
35735235
シリコンシーラントと一緒に購入;壁塗りに利用薄くてシーラント塗りには便利でした。
- 用途:
- 接着剤の塗り伸ばし
- 対象商品:
-
35735235
使いやすい。
安いので躊躇なく使い捨てが出来ます。
- 用途:
- 石膏ボードのパテうめ
- 対象商品:
-
35735235
パテうめするのに購入しました。めったにしない作業ですが、思った以上にうまくできました。使いやすい道具だと思います。
- 用途:
- 2年もってます。
- 対象商品:
-
35735226
使い始めて2年経ちました。木工用ボンドや、フロアボンド、大工工事に使用してきました。ヘラに付着したボンドは、いつも、使用した翌日にある程度硬化してから、皮スキで雑にこそぎ落としています。割れたり欠けたりはありません。使えなくなったらまた購入します。
- 用途:
- タイルカーペット
- 対象商品:
-
35735226
けっこう使えました。商品は、似たような物なら同じですがお安いと思います。
- 用途:
- タイルカーペット張り
- 対象商品:
-
35735226
値段が安く
使用にも問題ありませんでした
プロでもないし何度も使わないのでこれで十分かな