マジックパテ(カーボンファイバーパテ)のレビュー

平均満足度 5.00 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マジックパテ(カーボンファイバーパテ) ソーラー
ソーラー
6,798 / 税込 7,478
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。 【用途】自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社パシフィックコーポレーション 様2024-07-15
用途:
自働車板金修理
対象商品:
35745437

厚盛もできまして、研やすいので扱いやすいパテです。

2023-07-22
用途:
車の補強として
対象商品:
35745437

買った量をちょーといいと思いますし、車の補強として
普通より固くて磨く時も落ちせず、磨いて出来高感じでした。

2022-12-17
用途:
自動車板金
対象商品:
35745437

このパテは良いですね、永らく使ってます。
角をしっかり作りたい時など、垂れて来ないし一回付けで
ほぼいけますね。熱入れれば直ぐに硬化するので
年中標準で使えてます。

カープロデュース MKC 様2022-11-26
用途:
トラックの板金の時
対象商品:
35745437

トラックや車の板金で購入して使用しました。厚塗りして乾いても下がらないので重宝しています。また無くなったら購入します。

2022-02-24
用途:
車の板金に
対象商品:
35745437

使いやすくて良かったです、もう少し量が有れば良かったです

2016-04-15
用途:
造形作業
対象商品:
35745437

特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
よしくんのヨーガの会 様2014-07-05
用途:
金属製の花瓶の落とし(中に入れてそれに水を入れる)の補強
対象商品:
35745437

硬化剤の量が、ロックのポリパテ(中目)より、厳密でないので、多くてもつけ始めは普通に使えます(途中でゴム状になリますが)し、少なくても結構早く硬化します。大きな面積だとかなり手早く作業しないとダメですが、仕上がりの強さは抜群です。表面がかなりざらつきますが、ペーパー当たりが良くて、上からポリエステル樹脂を塗るとツルツルになります。追加購入します!

2人が参考にしています
2013-11-01
用途:
車等の修理
対象商品:
35745437

職場で担当者が使用しております。
特に不満は聞いておりませんので、商品はGOODだと思います。

3人が参考にしています
2013-05-31
用途:
キャンピングカーパネルの補修。
対象商品:
35745437

キャンピングカーのアルミパネル部の凹み補修に使用しました。
大変ヘラつけが良く、アルミの密着性が大変良く大満足です!

2人が参考にしています