水道用減圧弁のレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水道用減圧弁 ヨシタケ
ヨシタケ
9,698 / 税込 10,668
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-17
用途:
灯油給湯器の給水減圧弁交換しました。
対象商品:
35762316

これまで使っていたものと同じでしたが品質が良く、給水試験でも作動よく大変満足しています。

2024-10-30
用途:
電気温水器高圧型の減圧弁のリプレース
対象商品:
35762316

当方は元化学プラントのエンジニアです。 
二次側調整圧力範囲(MPa)0.8とあるのに、150kpaに調整できなかった。 80kpa では温水供給ラインの圧力が弱く、買い直しが必要になった。
.8Mpaは800kpaで欲しい150kpaで使用出来るはずだが、調整しきれなかった。 これは メーカーの商品説明の表記ミスではないか。固定なら設定圧固定。 二次側調整圧力範囲とspec に表記したら可変である。 これも問題である。
また、メーカーHPから問合わせもしたが、減圧弁のトップには シールが貼っていて 調整できないとおっしゃる。  それなら 調整範囲じゃないじゃないですか。 メーカー保証はいらないのでシールを剥がしてみると、調整可能なネジがあったが どうも スプリングによりレンジがあるようだ。問い合わせ 担当窓口 の説明が不親切で不満あり。現品についているプラスチックのプレートには 減圧弁と逃がし弁の対応一覧表がありました。そこには 私が使いたい 圧力に合致しているものがあり, 再度お金を出して再発注するに至りました。品物の品質は良いのに窓口が問題で、マーケットプレイスでの表示にも問題があるので是正してほしい。

3人が参考にしています
2018-02-03
用途:
ガス温水器の新規取り付けに使用した。
対象商品:
35762316

まだ使用開始したばかりなので何とも言えないが、現在のところ問題なく作動しています。

工房みな屋 様2019-11-29
用途:
電気温水器の減圧弁交換時
対象商品:
35762316

三菱電機製電気温水器の減圧弁交換に使用しました。至急に修理が必要となり、純正の減圧弁と規格が同じでしたので使用しました。何の問題もなく作業が終わりました。集合住宅なので次回の修理時からも使おうと思います。

2人が参考にしています
2020-06-30
用途:
水道工事につかいました
対象商品:
35762316

減圧弁が壊れ新しく取り替えました取り替えは場所が狭く苦戦しましたが、なんとかとりかえました。