トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3のレビュー
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
2026-01-05
- 用途:
- 物置の吊り戸車
- 対象商品:
- 35777691
交換前のサイズは24mmでしたが、22mmでも問題なかった。交換前の戸車のオフセットが5mmだったので、スペースなど使わずにそのまま使えた。
2023-10-02
- 用途:
- 古い物置の戸車交換
- 対象商品:
- 35777716
古い物置でメーカーでは同じ戸車の取り扱いが終了しており型番も分からずで探すのに苦労しましたが、こちらの商品でぴったりでした。物置の扉を外したあとは30分ほどですぐ交換できました。スムーズに動くようになり感動しました。
2021-03-28
- 用途:
- 大工仕事(趣味)
- 対象商品:
- 35777725
木工旋盤で片持ちする場合の、振れ止め治具に使用しました。私の使い方では、ゴムキャスターぐらいの柔らかさがあれば使いやすいです。(まあ、違う使い方をしているので贅沢を言ってはいけませんね。)
天理教福島分教会 様2021-04-28
- 用途:
- ビジネスデスクの引き出し用
- 対象商品:
- 35777707
再購入です。机の引き出しの部品として使いました。いろいろのサイズを取りそろえて頂いてたすかります。
2020-11-29
- 用途:
- オフィス用デスクの引き出しに使用
- 対象商品:
- 35777716
古いデスクだったので、もう寿命だと思っていたけど、
たった数十円、引き出しすべての部品を交換しても500円ほどで使い勝手が向上しました。
2020-01-19
- 用途:
- 物置の戸車の交換
- 対象商品:
- 35777716
30分くらいで交換完了、サイズもピッタリで、開閉がスムーズになりました
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
株式会社名央エンジニアリング 様2018-12-28
- 用途:
- 物置の上戸車
- 対象商品:
- 35777673
商品は完成度の高い丈夫なもので、多少の加工が必要でしたがサイズが多くあり選べるのが良い
1人が参考にしています
2020-06-04
- 用途:
- 物置戸の交換用
- 対象商品:
- 35777691
意外と近場では売っていないんですよね。
サイズを合わせるのがなかなか難しくて・・・。
最適な商品に出会えて良かったです。
耐久性は・・・まだ不明。
2017-08-08
- 用途:
- 事務机の引出し
- 対象商品:
- 35777716
事務机の引出しが重い、とのことで点検したところ、ベアリングが片当りしてフラットになっていました。交換後は作動が滑らかになり女子職員に喜んでもらえました。
机の引き出しの場合には、外輪Rタイプとフラットタイプが組みになっているので、ご注意。
2016-11-07
- 用途:
- 工具の改造用
用途外の使い方ですが、ドライバーのグリップにネジ切りして埋め込み、簡単に早回しドライバーができました。
2人が参考にしています